Loading
部落格 | Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

實現可靠的物料搬運通訊

您的公司應該為物料處理應用選擇5G還是Wi-Fi 6?選擇可靠的Wi-Fi 6,搭配Rockwell自動化技術合作夥伴ProSoft Technology。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一名穿著工廠安全裝備的男子與一名手持堅固平板的灰髮女子交談。照片中的人員為Rockwell Automation員工,拍攝地點為Rockwell場域。屬於品牌識別照片的一部分。

對於自動化物料處理和物流應用而言,過去幾年比以往任何時候都更加顯示,可靠的無線通訊對於充滿移動設備的繁忙設施來說是必不可少的。疫情期間對幾乎所有類型消費品的高需求並未緩解。與此同時,「亞馬遜效應」意味著大多數消費者期望在網上商店結帳後盡快收到商品。這些因素意味著商品必須盡可能快速地通過物料處理和物流設施——而可靠的連接性正是許多公司確保這種快速移動的方式。

無線連接在這些情況下的採用率有所提高,這是因為當添加更多設備(如自動導引車(AGV))時,網路可以輕鬆擴展。無線技術還可以為物流主力設備(如自動化存儲和檢索系統以及輸送系統)提供可靠的通訊。

5G選項

5G已經成為熱門話題一段時間了。但它在設施中的使用前景複雜。要探討5G與工業用途的關係,重要的是要考慮兩個獨立的因素——技術本身和它的實際採用情況。

5G的功能很有前景且有趣——這就是為什麼幾年前對它的營銷如此受歡迎的原因。然而,5G的採用則是另一回事。5G功能基本上有三個發布階段:

  • 大規模移動公共通訊,我們已經看到這使智能手機在用戶從4G升級時變得更快,這取決於他們的地理位置
  • 大規模、機器類型的公共/私人通訊
  • 超可靠低延遲私人通訊

列出的後兩個階段是自動化物料處理和物流設施感興趣的,這些設施需要低延遲,特別是對於涉及CIP Safety協議或移動設備的應用。我們看到的現實是,這些類型應用所需的連接設備稀缺且成本更高——通常比4G工業應用中使用的設備貴5 × 10倍。根據當前的市場預測,晶片的稀缺性和成本可能會持續一段時間,預計在2023年底或2024年初會有更高的供應量和更便宜的晶片。

Wi-Fi 6作為強大更新出現

所以5G目前對於工業用途來說不是一個具有成本效益、相對容易獲得的選項。然而,Wi-Fi仍然是自動化物料處理應用的可靠通訊途徑——而其最新版本Wi-Fi 6對工業應用具有優勢。Wi-Fi 6晶片的價格範圍與Wi-Fi 5設備使用的晶片相似,供應也不像5G晶片那樣成問題。

新增的Wi-Fi 6E具有6GHz頻段,支援多達60個通道,這是Wi-Fi的重大更新。目前在2GHz頻段中只有3個通道,在5GHz頻段的25個通道中只有9個適合關鍵任務通訊。這對物料處理應用來說是一個重大優勢,因為它將數據通訊容量提升了5倍。

Wi-Fi總體上有時在過去被視為弱者,有些人更多地將其與家庭網際網路聯繫起來,而不是將其視為強大的網路技術。事實是,Wi-Fi是經過驗證的、可靠的,並且可以支援各種工業應用。

在設置和管理方面,Wi-Fi目前是5G的絕佳替代方案。

其中一個涉及外部支援的可用性。由於無線技術是共享媒介——不像其有線替代方案具有1 / 1連接——大多數設施必須微調其無線應用。市場上Wi-Fi連接有很大的多樣性,以及大量的無線支援,如Rockwell Automation Network and Security Services。客戶會發現,在5G甚至4G方面,支援生態系統是有限的。

另一個需要考慮的方面是頻率存取。Wi-Fi依賴於全球可用的公共頻率,有基本準則,如不主導頻率存取和不干擾已在使用的通道。相反,5G主要使用有執照頻率,這因國家而異,但提供更多控制。例如,您可以優先考慮設施的安全,然後是中等優先級應用,等等。然而,這個選項可能需要更高的支援需求。

我傾向於這樣比較兩者:Wi-Fi相對便宜但保持公平(同時維持可靠性);而5G就像一個專屬俱樂部——它很昂貴,但您能夠調諧到自己的私人頻道。

這兩個選項都提供了自動化物料處理應用所需的可靠無線連接。雖然5G對未來應用顯示出前景,但連接設備的稀缺性和高成本使Wi-Fi 6成為現在和未來工業無線連接的絕佳選項。

已發佈 2022年8月31日

實現可靠的物料搬運通訊
手持螢幕查看生產
實現可靠的物料搬運通訊

連接性是自動化物料處理應用中的關鍵。了解為什麼Wi-Fi及其最新技術仍然是首選。

了解更多

Friedrich Haussmann
Friedrich Haussmann
無線產品經理,ProSoft Technology
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 實現可靠的物料搬運通訊