Loading

Eski Ürün Desteği ve Kullanım Süresinin Uzatılması

Modernizasyon Yolunda Size Nasıl Destek Sunabiliriz?

Eski Ürün Desteği ve Kullanım Süresinin Uzatılması

Eski otomasyonun modernizasyonu, eskime riskinin ortadan kaldırılmasına ve The Connected Enterprise hedefine daha hızlı ilerlemenize imkan tanır. Bu hedefe mutlaka varacaksınız ama yol boyunca desteğe ihtiyaç duyacaksınız. Ürün kullanım süresi aşamasına göre Bakım, Onarım ve Faaliyetler tasarrufu ve eskime risklerini net bir şekilde anlamak için işe Installed Base Evaluation™ ile başlayın.


Kullanım Süresinin Uzatılması ve Dönüşüm Hizmetleri

Dönüşüm Planlaması Yaparak Otomasyon Eskime Riskini Belirleyip Azaltın

Modernizasyon zamanlamanızı, sermaye yatırımıyla ve yasal taleplerle dengelemek zorlayıcı olabilir. Ürünler beklenen ömürlerinin sonuna yaklaşırken parçaların ve kaynakların edinilmesi daha zor hale gelir. Çevrimiçi araçlar, ürün bildirimleri ve ürün kullanım süresi kodlamayla birlikte Installed Base Evaluation™ gibi kapsamlı değerlendirmeler sunuyoruz. Bu kaynaklar, işletmeniz genelinde olası riskleri belirlemenize yardımcı olur. Bu analiz, daha iyi depo ve dönüşüm planlaması için öneriler ve fırsatlar sunar.

Ürünlerimiz, dört kullanım süresi aşamasından biri altında sınıflandırılır:

  • Aktif: En güncel Rockwell Automation ürünlerini kapsar
  • Aktif ve Kullanım Süresinin Ortasında: Daha yeni bir ürün veya ürün ailesi bulunsa da tam olarak desteklenen ürünlerdir
  • Ürün Ömrü Sona Ermiş: Üretimden kaldırılma tarihi duyurulmuştur; dönüşüm ve son alışverişleri aktif bir şekilde uygulamanın zamanı gelmiştir
  • Üretimden Kaldırılmış: Artık üretilmeyen ancak onarım veya değişim hizmetleri sunulabilecek ürünlerdir

Kullanım Süresi Uzatma Sözleşmesi

Eski veya Üretimden Kaldırılmış Ürünler Kullanmanın Risklerini Minimuma İndirin

Hemen dönüşüm gerçekleştiremiyorsanız ve eski otomasyonu kullanmanız gerekiyorsa Rockwell Automation Kullanım Süresi Uzatma Sözleşmesi’ni öneririz. Bu sözleşme, uzun duruş sürelerinin risklerinden ve olası mali sonuçlarından kaçınmanızı sağlar. Eski donanımlarınızı desteklemek için ihtiyacınız olan kritik hizmetleri de sağlar. Bu hizmetler arasında şunlar bulunur:

  • Garantili onarım desteği
  • Eski ürün için uzaktan destek
  • Eski ürün için yedek parçalar
  • Son kez alışveriş seçenekleri
  • Entegre Kullanım Süresi Mühendisleri
  • Diğer birçok kritik destek seçeneği

Eski Ürün Desteği

Eski Ekipmanlarınızın Destekleneceğinden Emin Olabilirsiniz

Modernizasyon planınızı geliştirirken eski donanımları dikkate almanız gerekir. Modernizasyon yol haritası, eskime risklerinizi bir kerede mi gidereceğinizi yoksa riski zaman içinde mi azaltacağınızı belirlemenize yardımcı olur. Daha fazla zamana ihtiyacınız varsa ve "aşamalı bir dönüşüm" yaklaşımı benimsemeniz gerekiyorsa siz dönüşümü gerçekleştirirken eski otomasyonunuzu desteklemek üzere yanınızda oluruz. Eski ürün desteği; ihtiyaçlarınıza ve modernizasyon zamanlamanıza uygun hale getirilen yedek parça yönetimi, rezervasyonlu onarım seçeneği ve önleyici bakımı içerebilir.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz