Funcionalidade da estação de trabalho
A estação de trabalho de demonstração de segurança e PowerFlex® 755TS Drive oferece uma plataforma portátil para demonstrar tecnologia avançada de inversores CA, segurança integrada, controle do motor e comunicações EtherNet/IP™. Construída em torno da plataforma PowerFlex® 755TS drive, a estação de trabalho permite que os usuários explorem a configuração do drive, o controle de velocidade, o feedback do encoder, as funções de segurança integrada e o diagnóstico do sistema por meio de interação prática com hardware de automação industrial comumente utilizado em ambientes de fabricação modernos.