Loading

Automatize utilidades e áreas de suporte em metais

Alcance controle e otimização em aplicações essenciais
bobinas de chapa de aço em uma instalação, bobina de aço galvanizado

Da distribuição de alimentação aos controles de guindaste, essas aplicações são essenciais para dar suporte a qualquer fábrica de aço. Muitas vezes negligenciadas, as paradas que afetam essas atividades podem impactar toda a operação.


Conecte os sistemas de processo e distribuição de alimentação

Muitas fábricas são projetadas com sistemas independentes de distribuição de alimentação elétrica e sistemas de controle de automação. Essa abordagem aumenta a complexidade e o custo, e muitas vezes carece de produtividade e da visibilidade necessária para tomar decisões informadas.

Nossa oferta de distribuição de alimentação inteligente e integrada ajuda a reduzir o risco ao fornecer nossos dispositivos de controle do motor e todos os elementos do sistema de distribuição de alimentação elétrica – tudo em um único pacote.

Eletricista africano profissional trabalhando em uma subestação elétrica
Folheto
Alimentação integrada inteligente

Nossa oferta de energia integrada inteligente ajuda você a colher os benefícios da tecnologia digital e da conectividade Ethernet.

Baixar agora
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Capacidade
Capacidade
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Nosso sistema de controle industrial integra processo e potência. Reduza o tempo de projeto, o capital e os custos operacionais. Obtenha dados de produção em tempo real em uma IHM.
Explore nossas capacidades

Automação de guindaste e soluções de armazenamento automatizado

Soluções de automação para guindaste
Guindastes içando duas rodas de metal em uma fábrica
Folheto
Soluções de automação para guindaste

Guindastes, guinchos ou a elevação de qualquer tipo de carga apresentam desafios únicos para as operações. Aumente a segurança e a produtividade em sua instalação de metais com nossas soluções de automação de guindastes escaláveis, testadas e validadas.

Baixar agora
Vídeo
Rockwell Automation e Shenzhou Machinery desenvolvem controle autônomo de guindaste aéreo

Essa solução inteligente de guindaste aéreo acelera a atualização dos equipamentos de guindaste para controle automático e inteligente, aumentando a confiabilidade e a estabilidade do sistema.

Procurando novas maneiras de manter seu pessoal seguro e maximizar o desempenho da máquina em sua instalação de produção de metais? Nós entendemos. Sua usina opera 24/7. É um processo complicado avaliar os sistemas, necessidades e problemas atuais. Ajuda ter um parceiro que entende seu setor, pontos fortes, sistemas e metas operacionais.

Nossas soluções de automação de guindastes apresentam controles integrados, inversores, sensores inteligentes e sistemas de gestão de armazém, tudo isso enquanto oferecem armazenamento otimizado e operações de manuseio de materiais mais seguras.


Aumente a confiabilidade para utilidades em sua fábrica

Os processos em sua fábrica de metais não podem ocorrer sem a disponibilidade de utilidades como água e gases industriais como oxigênio, nitrogênio, argônio e ar comprimido.

Fornecemos soluções e arquiteturas integradas para áreas de suporte que se beneficiam de:

  • Escalabilidade
  • Integração com os sistemas de controle da planta
  • Monitoração remota

Mantenha um alto nível de conectividade e eficiência operacional enquanto melhora todos os ativos de sua fábrica de metais.

Soluções inteligentes para água
Fábrica de separação de ar para produção de gases industriais, tubulações azuis e monitoração por drone
Indústria
Soluções inteligentes para água

O uso otimizado da água nas operações de metais é um de seus principais objetivos, pois a água está se tornando cada vez mais limitada. Nossas soluções inteligentes de água podem ajudá-lo a enfrentar esses desafios com um conjunto integrado de soluções.

Descubra nosso setor

Soluções de acionamento para metais

Aumente a produtividade e o tempo de operação com os inversores PowerFlex 755T
Dois trabalhadores da fábrica olhando para um display de 6 telas na sala de controle
Folheto
Aumente a produtividade e o tempo de operação com os inversores PowerFlex 755T

Aumente seu retorno do investimento com o drive PowerFlex® 755TS. Com a força da tecnologia TotalFORCE®, o drive oferece controle de torque, velocidade e posição de alto desempenho para manter as aplicações funcionando 24 h por dia, 7 dias por semana. Além disso, fornece insights operacionais em tempo real para aumentar a produtividade e a tranquilidade.

Baixar agora
Vídeo
Aumente a produtividade com inversores CA de média tensão PowerFlex

Você quer resolver seus principais desafios enquanto aumenta a produção e a lucratividade? Os inversores PowerFlex 6000T se integram perfeitamente a qualquer sistema de controle e podem atender a processos de partida suave, controle de velocidade variável, operações de compartilhamento de carga e muito mais!

Veja mais de perto como nossos sistemas de Drives ajudam a melhorar o desempenho e oferecem operação confiável e controle preciso de velocidade e torque.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Metais
  4. Chevron LeftChevron Left Automatize utilidades e áreas de suporte em metais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.