Visualização Transmissão de ASCII genérico

Use a visualização Transmissão de ASCII genérico para configurar os parâmetros de transmissão de dados ASCII por meio do módulo serial.
Exemplo de visualização de Transmissão de ASCII genérico
Parâmetros da visualização de Transmissão de ASCII genérico
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Modo de troca
Determina como os dados transmitidos para a porta serial são organizados. A troca é realizada antes que o módulo envie dados de saída.
  • Sem alteração (padrão)
  • Troca de palavra (ABCD → CDAB)
  • Troca de bytes (ABCD → BADC)
  • Troca de palavra e byte (ABCD → DCBA)
DICA: A, B, C e D representam quatro bytes adjacentes nos dados recebidos/transmitidos.
Modo de terminação
Determina o uso dos delimitadores de término nos dados.
  • Ignorar delimitador de término (padrão) - Os delimitadores de término são ignorados e todos os dados em ASCII.TxData[] são tratados como dados comuns. O número de caracteres enviados se baseia em Ox.ASCII.TxDataLength ou 256, se Ox.ASCII.TxDataLength for 0.
  • Excluir - Selecione essa opção para usar os delimitadores de término para marcar o término dos dados em ASCII.TxData quando Ox.ASCII.TxDataLength for 0, mas exclui os delimitadores quando os dados forem enviados para a interface serial.
  • Incluir - Selecione essa opção para usar os delimitadores de término para marcar o término dos dados em ASCII.TxData quando Ox.ASCII.TxDataLength for 0, mas inclua os delimitadores quando os dados forem enviados para a interface serial.
DICA: O Delimitador de término só é aplicado quando o tag OxASCII.TxDataLength é definido como 0. Quando Ox.ASCII.TxDataLength for maior que 0, o modo de terminação efetivo será Ignorar delimitador de término.
Delimitador de terminação 1
Especifica o primeiro delimitador de terminação do canal. O delimitador de terminação é usado para sinalizar o término dos dados.
  • Para dados de 7 bits – $00 a $7F
  • Para dados de 8 bits – $00 a $FF
Delimitador de terminação 2
Especifica o segundo delimitador de terminação do canal.
  • Para dados de 7 bits – $00 a $7F e $
  • Para dados de 8 bits – $00 a $FE e $
Se você inserir $, significa que o delimitador de terminação 2 não é usado.
Diagnóstico
Quando o status do controlador estiver on-line, abra a caixa de diálogo Diagnóstico para visualizar os contadores de diagnóstico de desempenho e gestão de erros com a comunicação de ASCII genérico.
Selecione Diagnóstico para ver as informações de diagnóstico do canal de transmissão/recebimento de ASCII genérico.
Diagnóstico do canal de transmissão/recebimento de ASCII genérico
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal