Configurar um projeto de controlador (controller)

Antes de criar um novo projeto
Logix Designer
, ajuste o controlador (controller) e as configurações de segurança.
Para configurar um projeto de controlador (controller)
  1. Na lista
    Revisão
    , selecione uma revisão de firmware para o controlador (controller). A revisão de firmware mais recente é o padrão.
  2. Na lista
    Autoridade de segurança
    , selecione uma opção de segurança:
    • Sem proteção
      - todos os usuários podem visualizar e editar o projeto.
    • FactoryTalk Security
      - somente usuários autenticados por meio do
      FactoryTalk Security
      podem visualizar e editar o projeto.
      1. (opcional) Selecione Use apenas a Autoridade de Segurança selecionada para autenticação e autorização para associar esse projeto a uma Autoridade de segurança específica. Quando essa caixa de seleção está marcada, os usuários que interagem com o projeto devem ser autenticados e autorizados pela mesma Autoridade de segurança que foi usada para proteger esse projeto. Caso contrário, os usuários não autenticados deverão contar com as permissões do Usuário convidado.
        DICA:
        As permissões de Usuário convidado são armazenadas em cache no projeto. O aplicativo
        Logix Designer
        usa permissões de Usuário convidado quando o projeto é aberto, mas não está conectado à Autoridade de segurança do
        FactoryTalk
        que protege o projeto. Por padrão, todas as permissões do Usuário convidado são negadas. As permissões de Usuário convidado são configuradas no
        FactoryTalk Administration Console
        .
      1. Selecione
        Nome lógico <nome do controlador (controller)>
        ou
        Conjunto de permissões
        para aplicar permissões específicas ao controlador.
        Selecione
        Nome lógico <nome do controlador (controller)>
        para aplicar
        um Nome lógico no
        FactoryTalk Services Platform
        que tem o mesmo nome do controlador. Se não houver um Nome lógico que corresponda ao nome do controlador (controller), um novo Nome lógico será criado com o nome desse controlador. O novo nome lógico herda as permissões do respectivo recurso pai. Consulte a Ajuda do
        FactoryTalk
        para obter mais informações sobre como as redes e os dispositivos herdam as permissões de segurança.
        Selecione
        Conjunto de permissões
        para aplicar um conjunto específico de permissões ao controlador (controller). Os conjuntos de permissões listados são mantidos usando o
        FactoryTalk Services Platform
        e identificam um conjunto de ações (actions) que são permitidas ou negadas a uma combinação de usuário e computador específica.
  3. (opcional) Na caixa
    Descrição
    , insira uma descrição para o controlador (controller).
    DICA:
    A descrição está limitada a 128 bytes. Os caracteres ASCII padrão consomem 1 byte por caractere, permitindo 128 caracteres. Caracteres de alguns idiomas requerem até três bytes por caractere, resultando em menos de 128 caracteres.
  4. Selecione
    Concluir
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal