Configurar um projeto de controlador (controller) ControlLogix ou GuardLogix Safety

Antes de criar um novo projeto
Logix Designer
, ajuste o controlador (controller) e as configurações de segurança.
Para configurar um projeto de controlador de segurança
ControlLogix
ou
GuardLogix
  1. Na lista
    Revisão
    , selecione uma revisão de firmware para o controlador (controller). A revisão de firmware mais recente é o padrão.
  2. Na lista
    Chassi
    , selecione o tipo de chassi em que o controlador (controller) reside.
  3. Na lista
    Ranhura
    , selecione a ranhura do chassi em que o controller controlador (controller) reside. A numeração da ranhura começa com 0.
  4. Ao configurar um controlador com um nível de segurança SIL3/PLe, por exemplo, o controlador de segurança
    GuardLogix
    5570, a
    Slot do parceiro de segurança
    exibe a localização do parceiro de segurança. A
    Ranhura do parceiro de segurança
    é igual ao valor inserido na
    Ranhura
    mais 1.
    DICA:
    O controlador de segurança
    GuardLogix
    5580 tem como padrão SIL2/PLd sem parceiro de segurança ao criar um novo projeto. Seu nível de segurança pode ser aumentado para SIL3/PLe na caixa de diálogo
    Propriedades do controlador (controller)
    .
  5. Na lista
    Autoridade de segurança
    , selecione uma opção de segurança:
    • Sem proteção
      - todos os usuários podem visualizar e editar o projeto.
    • FactoryTalk Security
      - somente usuários autenticados por meio do FactoryTalk Security podem visualizar e editar o projeto.
      1. (opcional) Selecione Use apenas a Autoridade de Segurança selecionada para autenticação e autorização para associar esse projeto a uma Autoridade de segurança específica. Quando essa caixa de seleção está marcada, os usuários que interagem com o projeto devem ser autenticados e autorizados pela mesma Autoridade de segurança que foi usada para proteger esse projeto. Caso contrário, os usuários não autenticados deverão contar com as permissões do Usuário convidado.
        DICA:
        As permissões de Usuário convidado são armazenadas em cache no projeto. O aplicativo
        Logix Designer
        usa permissões de Usuário convidado quando o projeto é aberto, mas não está conectado à Autoridade de segurança do
        FactoryTalk
        que protege o projeto. Por padrão, todas as permissões do Usuário convidado são negadas. As permissões de Usuário convidado são configuradas no
        FactoryTalk Administration Console
        .
      1. Selecione
        Nome lógico <nome do controlador (controller)>
        ou
        Conjunto de permissões
        para aplicar permissões específicas ao controlador.
        Selecione
        Nome lógico <nome do controlador (controller)>
        para aplicar
        um Nome lógico no
        FactoryTalk Services Platform
        que tem o mesmo nome do controlador. Se não houver um Nome lógico que corresponda ao nome do controlador (controller), um novo Nome lógico será criado com o nome desse controlador. O novo nome lógico herda as permissões do respectivo recurso pai. Consulte a Ajuda do
        FactoryTalk
        para obter mais informações sobre como as redes e os dispositivos herdam as permissões de segurança.
        Selecione
        Conjunto de permissões
        para aplicar um conjunto específico de permissões ao controlador (controller). Os conjuntos de permissões listados são mantidos usando o
        FactoryTalk Services Platform
        e identificam um conjunto de ações (actions) que são permitidas ou negadas a uma combinação de usuário e computador específica.
  6. (opcional) Na caixa
    Descrição
    , digite uma descrição para o controlador (controller).
    DICA: A descrição está limitada a 128 bytes. Os caracteres ASCII padrão consomem 1 byte por caractere, permitindo 128 caracteres. Caracteres de alguns idiomas requerem até três bytes por caractere, resultando em menos de 128 caracteres.
  7. (opcional) Selecione
    Ativar redundância (redundancy)
    se este projeto suportar uma transferência automática de controle do projeto para um controlador (controller) redundante em caso de falha do controlador primário.
  8. Selecione
    Concluir
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal