Interface do FactoryTalk Optix Studio
Veja a seguir um exemplo do
FactoryTalk Optix Studio
em tempo de design.Componentes do FactoryTalk Optix Studio

Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
![]() | Modelo de informação do projeto que exibe o conteúdo e a estrutura do projeto em nós. Um nó pode ser um pai que tem nós filhos. | |
![]() | Tipos de objeto e tipos de variável nos quais as instâncias dos objetos se baseiam. Os tipos predefinidos são agrupados em pastas de acordo com o propósito. Os tipos personalizados são agrupados em pastas que refletem a estrutura na Exibição de projeto . | |
![]() | Mensagens relacionadas à operação do Aplicativo FactoryTalk Optix . Os aplicativos que estão em execução e conectados ao FactoryTalk Optix Studio aparecem no Saída do Emulador . Resultados da pesquisa de projetos. | |
![]() | Guias | Guias dos objetos abertos que estão sendo modificadas no editor. Se você passar o mouse sobre uma guia para selecionar ![]() |
![]() | Barra de ferramentas do Editor | Comandos que se aplicam ao tipo de objeto que está sendo modificado no editor. |
![]() | Editor de gráficos para objetos. Cada editor abre em uma nova guia e é usado para objetos gráficos e tipos de objetos, como por exemplo, importadores de tags e receitas. | |
![]() | Propriedades a serem definidas para o nó selecionado na Exibição de projeto ou no editor de objetos. | |
Dê sua opinião