Retornar nós usando a pesquisa

Use as APIs C# para retornar objetos C# que correspondem aos nós OPC UA do projeto.
Não é necessário especificar o nó exato para buscar o nó a ser retornado. As APIs permitem pesquisar todos os nós filhos de um nó conhecido, em qualquer nível.
As APIs são fornecidas pela classe
IUANode
. As instâncias de classe estão iniciando os pontos de pesquisa dos nós a serem retornados.
IMPORTANTE: Se vários nós tiverem o mesmo nome, um nó indesejado poderá ser retornado.
IMPORTANTE: O processo para retornar os nós usando a pesquisa pode afetar negativamente o desempenho do projeto, especialmente se o projeto contiver um grande número de nós.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal