Retornar nós conhecidos

Use APIs C# para retornar objetos C# que correspondem aos nós OPC UA do projeto.
Os objetos C# retornados que correspondem aos nós OPC UA do projeto iniciam a partir dos nós para os quais:
  • O nome é conhecido
  • O tipo a partir do qual os nós OPC UA foram derivados é conhecido
As APIs são fornecidas pela classe
IUANode
. As instâncias de classe estão iniciando os pontos de pesquisa dos nós a serem retornados.
IMPORTANTE: Se vários nós tiverem o mesmo nome, um nó indesejado poderá ser retornado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal