Exibir alterações em um projeto

Exiba as alterações com commit do projeto aberto visualizando o histórico do projeto.
No
Histórico de versões
,
Histórico local
representa uma alteração com commit no repositório local e
Histórico remoto
representa uma alteração que foi feita push ao repositório remoto. Se você não estiver usando o controle de versão no computador, Configurar o controle de versão para exibir o histórico do projeto no
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Na barra de ferramentas principal do projeto aberto, selecione
    Exibir histórico
    .
  2. No
    Histórico de versões
    , clique em
    Select box
    para selecionar um commit. As alterações no commit aparecem destacadas. Se o projeto for novo, todo o conteúdo do projeto será destacado.
  3. Expanda um objeto destacado para exibir as alterações no objeto.
    DICA: Os valores que mudaram no objeto ficam riscados e uma seta aponta para os novos valores.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal