Configurar o controle de versão
O controle de versão é necessário para definir a versão dos projetos que você cria. Cada projeto usa o controle de versão por padrão.
Se você já usar o controle de versão no seu computador, o controle de versão será configurado automaticamente no
FactoryTalk Optix Studio
. Se ainda não estiver usando o controle de versão no seu computador, configure o controle de versão no FactoryTalk Optix Studio
.- Na barra de título, selecione.Opções do FactoryTalk Optix Studio
- SelecioneControle de versão.DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
- EmConfiguração do usuário do controle de versão, emNome de usuário, digite seu nome de usuário.DICA: ONome de usuárioé o nome exibido ao lado dos commits quando você abre oExibir históricode um projeto. O Histórico de exibição também identifica seus commits com um avatar que usa a primeira letra do seu nome.
- EmE-mail do usuário, digite seu endereço de e-mail.
- SelecioneSalvar.
controle de versão
Dê sua opinião