Adicionar autenticação de usuário

Autentique sua identidade de usuário do
FactoryTalk Optix
na solução de controle de versão. Você deve adicionar a autenticação do usuário para fazer push das alterações salvas e com commit em repositórios remotos.
Pré-requisitos
Para adicionar uma identidade local:
  • Obtenha a URL do servidor de controle de versão.
  • Gere o token de acesso menos permissivo que permite acessar a API do servidor de controle de versão, ler de repositórios e gravar em repositórios.
  1. Para adicionar uma autenticação de usuário
  2. Selecione
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    .
  3. Selecione
    Controle de versão
    .
  4. Selecione uma das seguintes opções:
    • Um provedor local. Digite a URL do servidor e o token de acesso pessoal e selecione
      Adicionar identidade
      .
    • Um provedor da nuvem. Selecione
      Adicionar identidade
      e siga as instruções no navegador da Web.
A identidade do provedor de controle de versão aparece em
Login de identidade do provedor
. Agora, você pode fazer push de todas as alterações salvas e com commit de um projeto compartilhado para o repositório remoto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal