Autenticação de usuário

É necessária uma identidade de provedor de controle de versão para se autenticar como usuário do
FactoryTalk Optix
. Sem uma identidade de provedor de controle de versão, você não pode fazer push das alterações salvas e com commit em um projeto compartilhado para o repositório remoto. Adicione sua identidade de provedor de controle de versão usando as
opções do FactoryTalk Optix
ou autentique-se quando tentar fazer push das alterações para o repositório remoto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal