Adicionar um registrador de dados

Configure um registrador de dados para registrar em log valores de variáveis em um banco de dados.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Abrir página do painel
    .
  2. No editor, selecione
    Configurar um registrador de dados
    .
  3. Selecione
    Novos registradores de dados
    .
  4. (opcional) Em
    Nome
    , digite o nome do registrador de dados.
  5. No
    Modo de amostragem
    , selecione:
    • Nenhum
      . Amostre variáveis invocando o método Log.
    • Periódico
      para amostrar todas as variáveis monitoradas e no
      Período de amostragem
      , defina o intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima.
    • Variação no valor
      para amostrar todas as variáveis monitoradas com valores que foram alterados da amostragem anterior e no
      Tempo de sondagem
      , defina o intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima.
    DICA:
    Quando você usa um Registrador de dados que tem o tempo de amostragem definido como
    Variação no valor
    e configurar o
    Tempo de sondagem
    , a tag é monitorada na taxa especificada. Se o valor variar entre duas leituras, um novo registro será adicionado ao banco de dados.
    Quando uma das tags sondadas pelo registrador de dados também é usada em outros controles, como na interface do usuário, o
    Tempo de sondagem
    depende da propriedade Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas do PresentationEngine. Se houver vários tempos de sondagem, o tempo de sondagem mais rápido será usado.
  6. Selecione
    Próximo
    .
    A mensagem
    O registrador de dados
    name
    foi criado com sucesso
    é exibida.
  7. Selecione
    Próximo
    .
  8. Se não houver um banco de dados para o registrador, crie um banco de dados:
    DICA: Também é possível clicar com o botão direito do mouse em um banco de dados existente e selecionar
    Duplicar
    . A duplicação do banco de dados é útil se você quiser criar um banco de dados com base em um banco de dados existente.
    1. Selecione
      Novo banco de dados
      e preencha:
      • Nome
        . Nome do banco de dados.
      • Tipo
        . Escolha
        Embutido
        ou
        Conexão ODBC
        .
    2. Selecione
      Próximo
      .
    3. Defina as propriedades do banco de dados.
    4. Selecione
      Próximo
      .
  9. Selecione o banco de dados que armazenará os dados do registrador e selecione
    Próximo
    .
  10. Selecione as variáveis que deseja registrar em log e clique em
    Próximo
    .
    DICA: Você pode encontrar as variáveis usando o campo de pesquisa.
  11. Selecione
    Sair
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal