Registrador de dados

O registrador de dados faz a amostragem dos valores de uma ou mais variáveis em intervalos definidos pelo usuário ou a cada alteração de valor e os armazena em um banco de dados.
DICA: Para desabilitar a amostragem automática, defina a propriedade
Modo de amostragem
como
Nenhum
.

Configuração do banco de dados

Os bancos de dados são configurados automaticamente para registradores de dados.
Quando você seleciona um banco de dados para o registrador de dados, uma tabela do banco de dados com as seguintes colunas é criada automaticamente para cada variável a ser amostrada:
Coluna
Descrição
Presente
[VariableToLogName]
Valor de uma variável específica
Sempre
[VariableToLogName]
_OpCode
Código da variável da operação de leitura no controlador
Se
Log operation code of the variable = True
[VariableToLogName]
_Timestamp
Data e hora (UTC) da leitura da variável no controlador
Se
Log timestamp of the variable = True
Timestamp
Data e hora da amostra de leitura no controlador.
Essa data e hora refere-se ao tempo em que
FactoryTalk Optix Studio
para de ler todas as variáveis de amostra.
Sempre
LocalTimestamp
Data e hora da leitura da variável no controlador no fuso horário local do computador.
Se
Local time log = True

Modos de amostragem automática

O registrador de dados pode amostrar automaticamente:
Todas as variáveis monitoradas
O registrador de dados faz a amostragem de todas as variáveis monitoradas, independentemente dos valores.
Somente as variáveis cujos valores sofreram alterações significativas
O Modo de amostragem
Variação no valor
aplica-se apenas às variáveis cujos valores sofreram alterações significativas.
O registrador de dados amostra apenas as variáveis cujos valores variaram além de um intervalo de banda morta em comparação à amostragem anterior. O valor do intervalo da banda morta pode ser um valor absoluto ou uma porcentagem.
Por exemplo, se o intervalo da banda morta for definido para 5, o registrador de dados amostrará somente as variáveis que tiveram uma variação absoluta ou percentual de pelo menos ±5 em comparação à amostragem anterior.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal