Animar um objeto gráfico
Adicione e configure propriedades de animação numérica, sequencial ou paralela para animar um objeto.
- NaExibição de projeto, selecione o objeto a ser animado.
- EmPropriedades, na parte superior, selecionee um dos seguintes:
- Animação numérica. Animar objetos alterando o valor para outro valor no tempo específico.
- Animação sequencial. Animar objetos com uma transição simples no modo serial.
- Animação paralela. Animar o objeto com uma transição simples no modo paralelo.
DICA: Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma propriedade que é compatível com animações e selecionar. - Configure as propriedades da animação. Consulte Propriedades da animação.
animação
Dê sua opinião