Configurar um evento que fez transição
Dispare métodos se o valor de uma variável ou propriedade de objeto atender a uma condição específica.
- NaExibição de projeto, selecione um objeto ou uma variável.
- EmPropriedades, clique com o botão direito do mouse em uma variável ou uma propriedade e selecione .DICA: Se necessário, selecionepara adicionar uma variável.
- EmEventos, emTransição, selecione:
- Igual a
- Diferente de
- Maior do que
- Maior ou igual a
- Menor do que
- Menor ou igual a
- Defina a propriedadeValor.DICA: Você pode digitar o valor limite ou adicionar um vínculo dinâmico ao valor limite. Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- Ao lado deVariableTransitioned, selecione.
- Selecione um método:
- Para métodos globais, expandaComandos.
- Para métodos locais, expanda os nós que expõem os métodos (por exemplo, o nóGradeDeDadosexpõe o métodoAtualizar) ou expanda o nó relacionado a um NetLogic específico.
- (opcional) Se o método exigir argumentos, expanda o método e defina os argumentos.
atender condição
evento de transição
Dê sua opinião