Conversor de unidade de engenharia

Use o conversor de unidades de engenharia para converter valores de dados brutos em valores dimensionados com base em um intervalo de valores personalizáveis.
DICA: Por exemplo, o conversor de unidades de engenharia pode transformar valores de 0 a 65,535 fornecidos por um sensor de temperatura em valores correspondentes em uma escala de -20 a +70. A entrada de um conversor de unidades de engenharia geralmente é um vínculo dinâmico com uma tag importada.

Propriedades

Propriedade
Descrição
Mínimo de dados brutos
Valor mínimo de dados brutos.
Máximo de dados brutos
Valor máximo de dados brutos.
Mínimo em escala
Valor mínimo convertido.
Máximo em escala
Valor máximo convertido.
Modo
A direção do vínculo dinâmico:
  • Leia do nó de origem para o pai.
  • Grave do nó pai para o nó de origem.
  • Leia do nó de origem para o pai e grave do pai para o nó de origem.
IMPORTANTE: O conversor não operará se você não especificar os valores das propriedades
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
e não houver nenhum vínculo dinâmico para a variável de entrada.
Se...
Então...
As propriedades
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
não forem definidas.
O conversor presumirá que há uma variável analógica definida na entrada por meio de um vínculo dinâmico.
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
serão definidos como
Limite baixo
e
Limite alto
da variável analógica de entrada, respectivamente.
As propriedades
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
são definidas.
O conversor considerará as propriedades
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
e ignorará os valores de
Limite baixo
e
Limite alto
da entrada da variável analógica.
Apenas a propriedade
Mínimo de dados brutos
ou
Máximo de dados brutos
é definida.
O conversor presumirá que há uma variável analógica definida na entrada por meio de um vínculo dinâmico e ignorará as propriedades
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
.
Mínimo de dados brutos
e
Máximo de dados brutos
serão definidos como
Limite baixo
e
Limite alto
da variável analógica de entrada, respectivamente.

Origem

Uma variável que contém um valor bruto a ser convertido.

Output

Um valor dimensionado baseado na conversão linear configurada.

Exemplo

Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal