AHL (linhas de handshake ASCII)

A instrução AHL define ou redefine as linhas de controle de handshake de RS-232 Solicitação de envio (Request to Send, RTS) para um modem.
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
AHL
AHL
Parâmetros da AHL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de linha.
  • TRUE: Quando a borda ascendente for detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a última operação tenha sido concluída.
  • FALSE: O bloco de instruções está ocioso.
AHLInput
Entrada
AHLI
O canal a ser operado e a configuração ou redefinição da linha de controle da RTS para o modem.
Use o Tipo de dados AHLI para definir os parâmetros Channel, SetRts, ClrRts e Cancel do AHLInput.
Q
Saída
BOOL
Indica quando a configuração ou redefinição é concluída.
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A saída Q não pode ser utilizada para voltar a disparar a instrução porque IN é acionada pela borda.
  • TRUE: O bloco de função foi concluído.
  • FALSE: O bloco de função não foi concluído.
ChannelSts
Saída
WORD
Exibe o status atual (0000 a 001F) das linhas de handshake para o canal especificado.
Para obter mais informações sobre o status atual, consulte Tipo de dados AHLI.
Error
Saída
BOOL
Indica a existência de uma condição de erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em códigos de erro ABL.
Códigos de erro de AHL
Código de erro
Descrição do erro
03
A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido.
06
Parâmetro ilegal detectado.
07
Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do canal.
08
Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento.
09
A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual.
10
O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária.
11
O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL.
13
O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT.
14
O bloco de função ACL foi cancelado.
16
A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS.

Exemplos de AHL

Exemplo de diagrama de blocos de função AHL
Exemplo de diagrama de blocos de função AHL
Exemplo de diagrama de ladder AHL
Exemplo de diagrama de ladder AHL
Exemplo de texto estruturado AHL
Exemplo de texto estruturado AHL
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal