ACL (limpador de buffer ASCII)
A instrução ACL limpa os buffers de recebimento e transmissão e remove as instruções da fila ASCII.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ACL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Estado de entrada de linha.
|
ACLInput | Entrada | ACLI | O canal a ser operado e o estado dos buffers de transmissão e de recebimento. Use o Tipo de dados ACL para definir os parâmetros Channel, RXBuffer e TXBuffer do ACLInput. |
Q | Saída | BOOL | Indica quando o processo de limpeza da fila ASCII está em andamento ou foi concluído.
|
Error | Saída | BOOL | Indica a existência de uma condição de erro.
|
ErrorID | Saída | UINT | Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em códigos de erro ABL. |
Código de erro | Descrição do erro |
|---|---|
03 | A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. |
06 | Parâmetro ilegal detectado. |
07 | Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do canal. |
08 | Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. |
09 | A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. |
10 | O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. |
11 | O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. |
14 | O bloco de função ACL foi cancelado. |
16 | A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. |
Exemplos de ACL
Exemplo de diagrama de blocos de função ACL

Exemplo de diagrama de ladder ACL

Exemplo de texto estruturado ACL

Dê sua opinião