Porta serial - página de configuração do CIP em série

Use a página de configuração do CIP serial para realizar as seguintes ações:
Definições de configuração do CIP em série
Configuração
Descrição
Configurações comuns
Diagnosticar
Abre a exibição Diagnósticos de comunicação, que mostra o status do driver de comunicação.
Diagnosticar
fica disponível quando o controlador está online e
CIP em série
ou
Modbus RTU
está definido como o driver.
Taxa de transmissão
Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
O valor padrão é
38.400
.
Paridade
Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são:
  • Nenhum
  • Ímpar
  • Par
O valor padrão é Nenhum.
Endereço da estação
Especifica o endereço da estação para a porta serial associada ao protocolo DF1.
O valor varia de 0 a 254. O valor padrão é
1
.
Controle de Protocolo
Modo DF1
Lista o protocolo compatível.
A configuração do controle de protocolo varia de acordo com o modo DF1 selecionado. As opções são as seguintes:
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal