Abrir as páginas de configuração do FBAxis<x>

No
FactoryTalk Design Workbench
, um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC adicionado ao projeto do controlador pode ser ativado com o
Eixo de feedback
.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC e ativá-lo com o
Eixo de feedback
:
  • Na página da configuração do
    2080-MOT-HSC
    , um nó
    Eixo de feedback
    é criado. Selecione o nó para exibir e definir as configurações nas seguintes páginas:
  • Na página de configuração de Movimento de PTO, uma caixa de seleção
    FBAxis<x>
    é adicionada. Por padrão, a caixa de seleção fica selecionada e é somente leitura.
Para abrir a página de configuração do FBAxis
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Configurações de E/S
    Plug-in
    e clique duas vezes em
    2080-MOT-HSC
    .
  2. Na página do
    2080-MOT-HSC
    , selecione
    Eixo de feedback
    .
  3. Selecione Geral, Motor e carga ou Limites para exibir ou alterar as configurações correspondentes.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal