Diagnóstico de Ethernet para controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E e Micro870 L70E
O protocolo
Geral
exibe as estatísticas para a porta Ethernet integrada nos controladores Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.
DICA:
- Para redefinir os contadores do protocoloEthernet - Geralpara zero, selecioneRedefinir contadores.
- Para configurar o endereço de protocolo de Internet, use o Página de configuração da porta Ethernet.
Arquivado | Descrição |
|---|---|
Protocolos | Seleciona o protocolo para mostrar os parâmetros correspondentes. Os parâmetros na tabela estão disponíveis quando você seleciona Geral na lista Protocolos . |
Redefinir contadores | Limpa ou redefine os contadores de diagnóstico. |
Status do link de ethernet | |
Estado da porta | Exibe o estado da porta como habilitada ou desabilitada. |
Velocidade | Exibe a velocidade da porta em megabits por segundo (Mbps). |
Endereço MAC da porta | Exibe o endereço de identidade MAC da porta. |
Modo duplex | Exibe o modo duplex: full ou half. |
Contadores da Interface | |
Octetos na entrada | Exibe o número de octetos recebidos na interface. Um octeto é igual a oito bits. |
Octetos na saída | Exibe o número de octetos transmitidos na interface. |
Pacotes transmitidos em unicast na entrada | Exibe o número de pacotes transmitidos em unicast recebidos na interface. |
Pacotes transmitidos em unicast na saída | Exibe o número de pacotes transmitidos em unicast enviados da interface. |
Pacotes não transmitidos em unicast na entrada | Exibe o número de pacotes não transmitidos em unicast recebidos na interface. |
Pacotes não transmitidos em unicast na saída | Exibe o número de pacotes não transmitidos em unicast transmitidos na interface. |
Pacotes descartados na entrada | Exibe o número de pacotes (transmitidos em Unicast e Multicast) recebidos na interface que foram descartados. |
Pacotes descartados na saída | Exibe o número de pacotes transmitidos na saída na interface que foram descartados. |
Pacotes com erros na entrada | Exibe o número de pacotes com erros na entrada, excluindo os pacotes descartados na entrada. |
Pacotes com erros na saída | Exibe o número de pacotes com erros na saída, excluindo os pacotes descartados na saída. |
Pacotes de protocolo desconhecido na entrada | Exibe o número de pacotes recebidos com um protocolo desconhecido. |
Contadores de Mídia | |
Erros de alinhamento | Exibe o número de quadros recebidos que não são um número integrante dos octetos em comprimento. |
Erros de FCS | Exibe o número de quadros recebidos que não passam na verificação do FCS. |
Colisões únicas | Exibe o número de quadros transmitidos com sucesso que experimentaram exatamente uma colisão. |
Colisões múltiplas | Exibe o número de quadros transmitidos com sucesso que experimentaram mais de uma colisão. |
Erros de teste de SQE | Exibe o número de vezes que uma mensagem de erro de teste SQE foi gerada. |
Transmissões adiadas | Exibe o número de quadros atrasados durante a primeira tentativa de transmissão porque a mídia está ocupada. |
Colisões tardias | Exibe o número de vezes que uma colisão é detectada depois de tempos de 512 bits na transmissão de um pacote. |
Colisões excessivas | Exibe o número de quadros que falharam durante a transmissão devido a colisões excessivas. |
Erros de transmissão de MAC | Exibe o número de quadros que falharam durante a transmissão devido a um erro interno de transmissão da subcamada MAC. |
Erros de MAC recebidos | Exibe o número de quadros que falharam durante a recepção em uma interface devido a um erro interno recebido da subcamada MAC. |
Erros de detecção de operadora | Exibe o número de vezes que a condição de detecção da operadora foi perdida ou nunca afirmada ao tentar transmitir um quadro. |
Quadro muito longo | Exibe o número de quadros recebidos que excede o tamanho máximo permitido de quadros. |
Estatísticas de IP | |
Total de pacotes IP enviados | Exibe o número total de pacotes IP transmitidos com êxito. |
Total de pacotes IP recebidos | Exibe o número total de pacotes IP recebidos com êxito. |
Total de bytes IP enviado | Exibe o número total de bytes IP transmitidos com êxito. |
Total de bytes IP recebido | Exibe o número total de bytes IP recebidos com êxito. |
Pacotes IP enviados descartados | Exibe o número total de pacotes IP enviados descartados. |
Pacotes IP recebidos descartados | Exibe o número total de pacotes IP recebidos descartados. |
Total de fragmentos de IP enviado | Exibe o número total de fragmentos de IP enviados. |
Total de fragmentos de IP recebido | Exibe o número total de fragmentos de IP recebidos. |
Erro de soma de verificação recebida de IP | Exibe o número total de pacotes IP recebidos com erros de soma de verificação. |
Pacotes IP inválidos | Exibe o número total de pacotes IP inválidos. |
Estatísticas de TCP | |
Pacotes TCP enviados | Exibe o número total de pacotes TCP enviados. |
Pacotes TCP recebidos | Exibe o número total de pacotes TCP recebidos. |
Bytes TCP enviados | Exibe o número total de bytes TCP enviados. |
Bytes TCP recebidos | Exibe o número total de bytes TCP recebidos. |
Conexões TCP descartadas | Exibe o número total de conexões TCP descartadas. |
Pacotes TCP recebidos descartados | Exibe o número total de pacotes TCP descartados. |
Conexões TCP | Exibe o número total de conexões TCP. |
Desconexões TCP | Exibe o número total de desconexões TCP. |
Erro de soma de verificação TCP | Exibe o número total de pacotes TCP com erros de soma de verificação. |
Pacotes TCP inválidos | Exibe o número total de pacotes TCP inválidos. |
Pacotes de retransmissão TCP | Exibe o número total de pacotes TCP retransmitidos. |
Estatísticas de UDP | |
Pacotes UDP enviados | Exibe o número total de pacotes UDP enviados. |
Pacotes UDP recebidos | Exibe o número total de pacotes UDP recebidos. |
Bytes UDP enviados | Exibe o número total de bytes UDP enviados. |
Bytes UDP recebidos | Exibe o número total de bytes UDP recebidos. |
Pacotes UDP recebidos descartados | Exibe o número total de pacotes UDP que foram descartados durante o recebimento. |
Erro de soma de verificação do UDP | Exibe o número total de pacotes UDP com erros de soma de verificação. |
Pacotes UDP inválidos | Exibe o número total de pacotes UDP inválidos. |
Dê sua opinião