Parâmetros da exibição Ação de falha
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Saída KYZ, R1, R2, R3 / Estado da saída durante falha de comunicação | Especifica a ação que o monitor de energia executa na respectiva saída se uma Conexão de dados ativa falhar. Os valores disponíveis são:
Dica: Congelar = manter o estado da saída quando a comunicação for recuperada até que um dos seguintes eventos ocorra:
|
Quando ocorre uma falha interna do Monitor de energia: | Instrui o monitor de energia sobre como responder a uma falha interna. Selecione entre:
|
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião