Exibição Ação de Falha
Use esta exibição para selecionar as ações para o monitor de potência/alimentação executar no evento de uma Falha na Conexão de dados ou uma falha interna da unidade. Depois de fazer as seleções, selecione
Apply
para definir no monitor de potência/alimentação. Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente.
DICA:
Quando uma Conexão de dados está ativa, a configuração do monitor de potência/alimentação só pode ser alterada usando as exibições de configuração do perfil do dispositivo.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião