Visualização de medição

Use esta visualização para configurar parâmetros relacionados à função de medição do monitor de energia. Depois de editar os valores dos parâmetros, selecione
Aplicar
para definir no monitor de energia. Se estiver offline, a alteração entrará em vigor na próxima vez que ficar online.
DICA: Quando uma Conexão de dados estiver ativa, a configuração do monitor de energia só poderá ser alterada usando as visualizações de configuração do perfil do dispositivo.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal