Parâmetros da exibição de Log

Parâmetro
Descrição
Dia de início do Log de horário de uso
Exibe o valor atual do dia de armazenamento automático de tempo de uso (TOU) no monitor de energia. O registro atual do mês é armazenado automaticamente neste dia, substituindo um registro mais antigo se o Log estiver cheio. Você pode selecionar um dia diferente de armazenamento automático do TOU usando o controle giratório. Selecione
Aplicar
para definir no monitor de energia.
Os valores válidos variam de 1 a 31 (padrão).
Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente.
Log de energia
Use estes controles para exibir e modificar os parâmetros relacionados à operação da função de log de energia.
Habilitar log de energia
Determina se o Log de energia está habilitado. Marque a caixa de seleção para alterar. Selecione
Aplicar
para definir no monitor de energia.
Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente.
Sincronizar log de energia com o fim do intervalo de demanda
Indica que o intervalo do log de energia está sincronizado com o evento de fim de intervalo de demanda quando o botão de opção é selecionado. Selecione o outro botão de opção para usar um intervalo de tempo fixo. Selecione
Aplicar
para definir no Monitor de potência.
Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente.
Intervalo do Log de energia
Indica que o intervalo do Log de energia em minutos é exibido no controle giratório quando o botão de opção é selecionado. O controle giratório do intervalo do Log de energia fica oculto se o intervalo do Log de energia estiver sincronizado com o intervalo de demanda.
Quando online, use o controle giratório para alterar o intervalo do Log de energia. Selecione o outro botão de opção para sincronizar o Log de energia com o intervalo de demanda. Selecione
Aplicar
para definir no Monitor de potência.
Os valores válidos variam de 1 a 60. O padrão é 15.
Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente.
Modo do Log de energia
Exibe o modo Atual do Log de energia.
Os valores disponíveis são:
  • 0 = Preencher e parar
  • 1 = Substituir (padrão)
Selecione o modo desejado para fazer uma alteração. Selecione
Aplicar
para definir no Monitor de potência.
Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente.
Botão Limpar Log de energia
Limpa o Log de energia da memória do Monitor de Potência/alimentação e inicia um novo Log de energia quando online.
Este parâmetro é desabilitado quando offline.
Botão Limpar contadores de energia
Zera os contadores de energia no monitor de potência/alimentação (com a revisão de firmware 3,0 e posteriores) e começa a acumular energia novamente.
Este parâmetro é desabilitado quando offline.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal