Visualização de Log

Use esta visualização para configurar os parâmetros relacionados às funções de Log do monitor de energia.
DICA: Quando uma Conexão de dados está ativa, a configuração do monitor de energia só pode ser alterada usando as visualizações de configuração do perfil do dispositivo.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal