Parâmetros de exibição de data e hora
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Hora local atual do dispositivo | Exibe a hora local no monitor de energia. |
Ajustar... | Abre uma caixa de diálogo para configurar parâmetros relacionados às funções de data e hora. |
Definir para as configurações de data e hora da estação de trabalho | Use este botão para copiar a data e a hora atuais do seu PC para os campos Data e Hora. Este parâmetro é desabilitado quando offline. |
Definir manualmente data e hora | Use este botão para definir a data e a hora no monitor de energia com os valores dos campos Data e Hora. Este parâmetro é desabilitado quando offline. |
Data | Exibe a data no monitor de energia. Edite a data exibida para alterá-la no monitor de energia, se desejar, ou selecione o ícone para ativar uma caixa de diálogo pop-up de calendário. Este parâmetro é desabilitado quando offline. |
Hora | Exibe a hora no monitor de energia. Edite a hora exibida para alterá-la no monitor de energia, se desejar. Este parâmetro é desabilitado quando estiver offline. |
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião