Exibição de data e hora
Use esta exibição para configurar os parâmetros relacionados às funções de data e hora do monitor de energia.
DICA:
Quando uma Conexão de dados está ativa, a configuração do monitor de energia só pode ser alterada usando as exibições de configuração do perfil do dispositivo.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião