Exibição Protocolo de Internet
Use a exibição
Protocolo de Internet
para exibir e configurar o Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para um dispositivo. As configurações definem como os dados são roteados na rede e para/do dispositivo. Os valores configurados nesta exibição ficam disponíveis online.Para dispositivos controladores em execução no
Studio 5000 Logix Designer®
, você pode:- Exibir as configurações de IP.
- Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações de IP do dispositivo.
Para dispositivos controladores em execução no
FactoryTalk®
Design Studio™
e dispositivos não controladores, você pode:- Selecionar o Modo de configuração desejado para o dispositivo.
- Inserir as configurações de IP usando a opção de configuração manual.
- Exibir as configurações de IP.
- Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
As configurações de IP podem ser definidas manualmente ou obtidas automaticamente usando o protocolo BOOTP ou DHCP, dependendo do dispositivo.
DICA:
O endereço IP pode ser definido usando as chaves no dispositivo (para um dispositivo com suporte para a configuração do endereço IP por dispositivo).
Para usar esse método, veja o rótulo na lateral do dispositivo para mais informações sobre a configuração de chaves, endereço IP resultante, máscara de sub-rede e endereço do gateway.
Dê sua opinião