Definir as configurações do Protocolo de Internet
Use a exibição
Protocolo de Internet
para configurar o Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para dispositivos não controladores. A exibição Protocolo de Internet
está disponível somente para dispositivos com porta EtherNet incorporada.
DICA:
Quando o dispositivo é um controlador, as configurações são somente leitura. Além disso, as configurações ficam esmaecidas e não contêm valores quando o dispositivo está:
- offline.
- online e ocorre um erro de comunicação.
- configurado com o uso de chaves no dispositivo (para dispositivos que permitem configurar o endereço IP por chaves)
Pré-requisitos
- É preciso estar online e em comunicação com o dispositivo.
- Verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável.IMPORTANTE:As configurações de IP envolvem a gravação de dados no dispositivo, o que interrompe a conexão com o dispositivo e com qualquer outro dispositivo que esteja conectado por meio dele. Conexões de outros controladores também podem ser interrompidas. Você não deve interromper a conexão para um dispositivo que esteja sendo usado para controle no momento.
Para definir as configurações de IP
- Na guia do dispositivo, selecioneProtocolo de Internet.
- Na exibiçãoProtocolo de Internet, paraConfigurações do Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP), selecioneConfigurar manualmente as configurações de IP.DICA:Para obter automaticamente as configurações de IP de um servidor na rede usando o protocolo BOOTP ou DHCP, selecioneObter as configurações de IP automaticamente usando BOOTPouObter as configurações de IP automaticamente usando DHCP.
- EmDefinição das configurações de IP, especifique os parâmetros a seguir:
- Endereço IP do dispositivo físicoInsira um endereço exclusivo usado pelo protocolo IP para rotear informações do e para o dispositivo.DICA:Se aparecer uma mensagem indicando que o endereço IP no dispositivo físico não corresponde ao endereço IP das propriedades do dispositivo, selecioneUsar endereço IP das propriedadespara preencher oEndereço IP do dispositivo físicocom os dados da exibiçãoVisão geral.
- Insira a extensão do esquema de endereço IP que permite que um site use uma única ID de rede para várias redes físicas.
- Insira o endereço usado para conectar redes físicas individuais a um sistema de redes.
- (opcional) Especifique os demais parâmetros paraDefinição das configurações de IP:
- SelecioneDefinirpara gravar as alterações no dispositivo.
Dê sua opinião