Exibição Protocolo de Internet - Módulo

Use a exibição
Protocolo de Internet - Módulo
para exibir e configurar o Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para um dispositivo. As configurações definem como os dados são roteados na rede e para/do dispositivo.
Você pode:
  • Selecionar o Modo de configuração desejado para o dispositivo.
  • Inserir as configurações de IP usando a opção de configuração manual.
  • Exibir as configurações de IP.
  • Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
Defina as configurações de IP manualmente ou obtenha-as automaticamente usando o protocolo BOOTP ou DHCP, dependendo do dispositivo.
DICA:
Use as chaves no dispositivo para definir o endereço IP. Para usar esse método, veja o rótulo na lateral do dispositivo para mais informações sobre a configuração de chaves, endereço IP resultante, máscara de sub-rede e endereço do gateway.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal