Recommended For You
Aumente a produtividade com o sistema de rastreamento inteligente iTRAK 5730 de pequeno porte em programas aplicativos multi-produto. Os fabricantes de alimentos e bebidas estão sob constante pressão para empacotar uma variedade maior de produtos com mais tipos de embalagens sem que isso comprometa a produtividade. Agora, eles podem seguir essas tendências e aumentar a produtividade ao mesmo tempo usando o novo sistema de rastreamento inteligente iTRAK 5730 de pequeno porte da Rockwell Automation. O sistema usa a tecnologia de carrinho independente para auxiliar máquinas pequenas, flexíveis e inteligentes.
A tecnologia de carrinho independente oferece muitos benefícios em comparação aos transportadores de correia, corrente e engrenagem, além de incluir flexibilidade mecânica ilimitada, melhor rastreabilidade e maior disponibilidade. Usando propulsão magnética, os carrinhos controlados individualmente iniciam e interrompem a operação com alta precisão, o que reduz o desgaste da máquina e apresenta alta eficiência energética. Com essa tecnologia, também é possível gerenciar rapidamente as transições com perfis de movimento pré-configurados que podem ser implementados com o toque de um botão de uma interface homem-máquina.
O sistema iTRAK 5730 tem as menores dimensões do portfólio de carrinhos independentes da Rockwell Automation. Seu passo mínimo de 50 mm é ideal para aplicações de empacotamento primário, como embrulho em linha, encaixamento de carga final e ensacamento de moldagem, enchimento e selagem. O sistema também se integra com facilidade às arquiteturas dos fabricantes, fornecendo análises que ajudam a otimizar o uso de energia, monitorar o desgaste de peças e reduzir o tempo de parada não programada.
“O sistema iTRAK 5730 aumenta os benefícios de flexibilidade e produtividade do iTRAK para atender à crescente demanda de produtos de alimentos e bebidas personalizados”, afirma Michaela Kaufmann, gestora de produtos iTRAK da Rockwell Automation. “A tecnologia é expansível de verdade. O seu sistema pode ter um passo de 50 mm em uma pequena máquina autônoma ou 100 metros e parte de uma linha ampla e complexa.”
Além de proporcionar uma forma mais inteligente de controle de movimento, o iTRAK 5730 também oferece segurança integrada. Recursos como Safe Torque-Off, parada de categoria 1, classificação de segurança SIL 3, PLe e a capacidade de criar zonas de segurança ajuda a aumentar a confiança na segurança de máquina. Zonas de segurança, por exemplo, podem aumentar a proteção sem comprometer a produtividade ao permitir que o controle de movimento continue fora da zona de segurança, mesmo após uma visita dentro dela.
Além disso, as funcionalidades de simulação permitem que os usuários calculem a produtividade no sistema iTRAK 5730. Os usuários também podem criar um gêmeo digital que pode ser usado para projetar, comissionar e apresentar o sistema virtualmente, além de, da mesma forma, treinar colaboradores. As bibliotecas orientadas por objeto e personalizadas também ajudam a desenvolver uma experiência do usuário consistente e a acelerar o tempo de comercialização.
Publicado 24 de agosto de 2020