Recommended For You
Os engenheiros de projeto e controle agora podem acessar, configurar e gerenciar dispositivos HART com mais facilidade com os novos módulos de E/S HART FLEX 5000 altamente integrados da Allen-Bradley. A experiência de programação simplificada, disponível no aplicativo Studio 5000 Logix Designer, facilita o projeto, a manutenção e a produtividade operacional.
A integração entre os novos módulos de E/S e os dispositivos HART aprimora o gerenciamento de dispositivos, melhora a cobertura de diagnóstico e fornece monitoração da integridade do dispositivo em tempo real. A capacidade de adicionar e substituir dispositivos de processo on-line também reduz o tempo de parada não programada e melhora a produtividade.
Quando uma máquina está sendo desenvolvida, as estruturas de dados comuns e a forte integração de conjuntos de instruções no sistema PlantPAx 5.0 e versões posteriores minimizam o tempo de projeto e engenharia. Assim que a máquina entrar em operação, os módulos de E/S HART altamente integrados no FLEX 5000 melhoram a eficiência operacional geral por meio do aumento da disponibilidade. Um ambiente de projeto central permite que todo o trabalho seja feito em um único local, proporcionando uma experiência do usuário eficiente e maior produtividade.
Para atender a mais demandas de aplicações, a Rockwell Automation expandiu as opções de E/S do FLEX 5000 e incluiu suporte para módulos digitais, CA e seriais de alta densidade. Com a expansão do portfólio, aprimoramos ainda mais o controle de E/S padrão e de segurança em uma plataforma para temperaturas extremas.
Publicado 16 de setembro de 2020