Fundada em 2000, a Shenyang SIASUN Robotics Automation Co., Ltd. (doravante denominada "SIASUN") é uma empresa de alta tecnologia listada que se concentra em tecnologia de robótica e soluções de produção inteligente. Com uma equipe nacional de P&D; e inovação, a SIASUN está comprometida com o caminho da inovação independente e foi responsável por mais de 100 "primeiros da indústria" no campo de robótica da China! Como uma base nacional de industrialização de robótica, a SIASUN se concentra na produção inteligente e fornece suporte principal totalmente sistemático para atualizações industriais, criando uma cadeia de valor industrial completa que integra tecnologias principais independentes, componentes principais e soluções de sistema de produtos e indústria.
- A geometria dinâmica e o impacto de borda interagem no mundo físico, tornando desafiador alcançar as metas de projeto
- A depuração elétrica tradicional consome muito tempo, é trabalhosa e cara
- Faltam abordagens de verificação simples, eficientes e de baixo custo no projeto de sistema
- Plataforma de simulação digital Emulate3D
- O espaço de carga e os programas de prevenção são verificados
- A geometria dinâmica irracional e os impactos na borda são evitados
- A eficiência da depuração no local é aprimorada para facilitar a troca técnica interna
- A confiança e a satisfação do cliente são aprimoradas, o que auxilia na expansão do mercado
Desafio
Atualmente, as tecnologias comprovadas de inteligência digital chegaram e fomentaram a inovação em muitos segmentos da indústria. No campo da robótica e integração logística, a aplicação aprofundada de tecnologias representadas pela simulação de gêmeos digitais melhorou significativamente a eficiência da empresa em design, comissionamento e operações.
Ao longo dos anos, a SIASUN Robotics Automation Co., Ltd. (doravante denominada "SIASUN Robotics") tem sido responsável por muitos projetos de referência para usuários domésticos e estrangeiros líderes em vários setores, graças aos seus robôs móveis líderes e soluções inteligentes de armazenagem e logística. No processo crítico de depuração elétrica, a empresa aproveita a plataforma de simulação digital Emulate3D™ da Rockwell Automation, abrindo a porta para a "depuração virtual".
Soluções
Simulação de gêmeo digital: uma solução melhor para depuração elétrica
Hoje, a produção moderna exige uma grande quantidade de equipamentos de automação, enquanto a instalação e depuração tradicionais exigem que engenheiros mecânicos, elétricos, de automação e outros trabalhem juntos no local, na oficina, o que consome muito tempo e mão de obra. Isso não é apenas caro, mas o lead time também é muito longo ao tentar resolver problemas que surgem durante a fase de depuração. O desafio enfrentado por muitas empresas hoje é como verificar soluções de projeto de sistema de maneira simples, intuitiva, eficiente e de custo otimizado.
No campo da integração logística, a maioria das empresas ainda utiliza a depuração elétrica tradicional, que está cada vez mais difícil de atender à demanda do mercado por resposta ágil e aplicações complexas. Considerando a SIASUN Robotics como exemplo, seu sistema de transporte de rolos de borracha anterior utilizava uma solução de prevenção de colisão de carga para garantir o posicionamento preciso da carga com o auxílio do atraso de parada por colisão. No entanto, devido à estrutura irregular das prateleiras, muitas geometrias dinâmicas complexas e impactos de borda interagem no mundo físico, tornando desafiador alcançar as metas de projeto, e a depuração tradicional não conseguia verificar rapidamente os programas de prevenção e cálculo de espaço de carga.
Felizmente, a aplicação aprofundada da tecnologia de gêmeo digital nos últimos anos expandiu o escopo da simulação mecânica tradicional e trouxe mais atenção para a função de “depuração virtual”. No geral, graças à “depuração virtual”, o projeto auxiliar pode ser concluído, e a lógica do programa, a interferência de ação e o processo de produção podem ser verificados antes que o equipamento seja colocado no local. Isso não apenas reduz o tempo e o custo de depuração, mas também permite que as empresas identifiquem oportunidades de melhoria em potencial, tornando o equipamento ainda melhor em termos de automação e outras funções.
Enquanto isso, a “depuração virtual” aumentou a proporção de uso de software no processo de depuração elétrica, o que reflete a tendência atual de desenvolvimento inteligente e se tornou uma área exclusiva para a SIASUN Robotics aprimorar sua competitividade digital.
Software de simulação de ponta facilita avanços em três etapas
Em resposta às dificuldades enfrentadas pelas fábricas na verificação de um grande número de programas de sistemas de automação não padronizados, a SIASUN Robotics optou por trabalhar com a Rockwell Automation, com o objetivo de concluir sua atualização digital e inteligente com o auxílio do Emulate3D, o principal software de simulação elétrica.
Durante a implementação do projeto, a Rockwell Automation adota uma abordagem de três etapas para realizar a depuração virtual de forma eficiente e com alta qualidade:
① Construção de modelo real: Como é bem sabido, o resultado final da depuração virtual é diretamente impactado pela precisão do modelo de simulação. Portanto, na sessão de modelagem, para um efeito realista, a equipe do projeto construiu um modelo mecânico real do empilhador e de outros sistemas usando o Emulate3D com base nas configurações de dimensão (comprimento, largura, altura) e layout de posição das prateleiras.
É bem conhecido que o Emulate3D suporta a importação e exportação de muitos arquivos de formato 3D populares. O modelo também pode ser dividido hierarquicamente com base em atributos de ação e simplificado pela fusão de objetos estáticos, o que proporciona uma conveniência significativa para a edição futura do cliente.
② Adição de ação: Para uma melhor conexão com o CLP, scripts personalizados e interfaces de dados podem ser criados para o modelo importado usando a linguagem gráfica QuickLogic do software Emulate3D. Dentre eles, os sinais de saída no local do cliente envolvem principalmente a comutação de alta e baixa velocidade do elevador, controle de posição do empilhador etc., enquanto os sinais de entrada envolvem o feedback da chave fim de curso do elevador, feedback de posição do empilhador etc.
Graças ao sistema de desenvolvimento eficiente e às etapas de operação simples do Emulate3D, a SIASUN Robotics conclui o mapeamento de dados e lógica mais rapidamente, o que também estabelece uma base sólida para implementar a função de depuração virtual de forma rápida e precisa.
③ Depuração virtual: Após a conclusão da adição de ações, a equipe do projeto conecta o modelo de simulação criado pelo software aos CLPs do transportador e do empilhador, respectivamente, para simular as ações de entrada e saída por meio da interação entre cada CLP e o modelo. Enquanto isso, a equipe programa ainda mais ações humanas usando pontos de teach-in para especificar as posições-alvo de caminhada e movimentos do braço para realizar ações como caminhar, transportar mercadorias e clicar em botões.
O projeto está atualmente na fase de operação de teste. Com o desempenho de ponta do Emulate3D e os serviços profissionais de implementação de engenharia da Rockwell Automation, a SIASUN Robotics verificou com sucesso seus programas de cálculo e prevenção de espaço de carga no computador, evitando assim geometrias dinâmicas irracionais e impactos de borda, tornando a depuração no local mais eficiente.
Conquistas
Ao longo dos anos, o software de simulação digital Emulate3D da Rockwell conquistou a preferência das principais empresas em setores como logística, aço, farmacêutico, OEM e muito mais, graças à sua extensa biblioteca de componentes de equipamentos, funcionalidade prática de depuração de controle eletrônico virtual, tecnologia de ponta em realidade virtual, representação realista de detalhes e recursos flexíveis de desenvolvimento secundário.
Graças aos modelos de alta precisão excepcionais criados pela Emulate3D, a SIASUN Robotics é capaz de recriar a geometria dinâmica complexa do mundo real e os impactos de borda sem o uso de nenhum hardware físico e concluir com eficiência os testes, a depuração e a otimização do código do aplicativo. Além disso, a Emulate3D também suporta uma variedade de protocolos de comunicação convencionais e CLPs de várias marcas. Com a biblioteca incorporada de ferramentas gerais extensas e componentes de equipamentos, e linguagens de programação gerais como JS e QuickLogic, a SIASUN Robotics é capaz de concluir a modelagem e o desenvolvimento secundário com mais eficiência, economizando tempo e esforço significativos. Para indústrias como logística, que têm requisitos exigentes para ciclos de entrega, isso pode desbloquear o valor da “depuração virtual” em maior escala.
Como uma empresa líder no setor de serviços de manufatura, a Rockwell Automation sempre esteve e continua comprometida em ajudar as empresas chinesas a abraçar a tendência da digitalização e aprimorar ainda mais sua competitividade principal nos mercados estrangeiros. Hoje, com base no poderoso hardware de gêmeo digital da Emulate3D, a SIASUN Robotics é capaz de apresentar suas soluções inteligentes de armazenamento e logística para mais parceiros e clientes na forma de animações 3D atraentes e intuitivas em exposições de grande escala no país e no exterior, o que contribui significativamente para construir a confiança do cliente e melhorar a satisfação, bem como para expandir o mercado no futuro.
No futuro, com a melhoria contínua da precisão e velocidade dos modelos virtuais digitais, a Rockwell Automation continuará a adicionar mais recursos para a SIASUN Robotics, incluindo o desenvolvimento e manutenção de sistemas de monitoração 3D em tempo real, bem como treinamento virtual para operadores. Ao mesmo tempo, a Rockwell Automation também capacitará mais empresas em segmentos industriais com tecnologias digitais e inteligentes para ajudá-las a abraçar um futuro de desenvolvimento de alta qualidade.
Publicado 1 de março de 2024