Loading
Estudo de caso | Análise industrial/mineração/FactoryTalk Analytics
Recent ActivityRecent Activity

O ingrediente certo para um processo competitivo

Empresa internacional líder em minerais otimiza processos para aumentar a produção e reduzir o consumo de energia.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
cinco caminhões de construção amarelos escavando em uma borda de rocha

Desafio: produzir mais dentro das restrições de energia e custo

Um fornecedor internacional líder de minerais de alto desempenho para os mercados de polímeros e revestimentos queria aumentar a produção enquanto evitava investimentos de capital dispendiosos.

A empresa aproveita uma ampla gama de minerais, incluindo carbonatos de cálcio, argilas e caulins, para fabricar produtos técnicos essenciais para muitos setores. Seus principais mercados incluem construção e edificação, cuidados com o gramado e paisagismo, tintas e revestimentos, plásticos e filmes, e selantes e adesivos.

O valor dos minerais de alto desempenho da empresa está nos processos especializados e nas pessoas que utilizam para transformar minerais e agregar desempenho. Muitos desses processos foram desenvolvidos pela própria empresa e são exclusivos, resultando em valor agregado para seus clientes. 

A empresa reconheceu que os processos relacionados à energia em suas fábricas são as principais restrições para continuar a fornecer valor total ao cliente. Para fornecer mais carbonato de cálcio para seus clientes, a empresa identificou gargalos e buscou maneiras de melhorar a eficiência da produção em todo o seu complexo processo de secagem de minerais.

Solução: Rockwell Automation, o ingrediente certo para um processo competitivo

Ao pesquisar como maximizar a produtividade dos ativos existentes, a empresa determinou que eliminar gargalos no processo de secagem de minerais no local poderia aumentar a eficiência do processo e permitir aumentos significativos na produção.

Eles recorreram à Rockwell Automation para ajudar a alcançar novos níveis de consistência e estabilidade operacional em todo o processo de secagem, enquanto, ao mesmo tempo, reduziam o consumo de energia. A empresa contratou a Rockwell Automation para implantar sua Solução de análise industrial FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ de controle preditivo por modelo (MPC) em uma linha de processamento, que consistia em filtração, secagem, pulverização e classificação de produção. O FactoryTalk Analytics PavilionX é uma plataforma de software modular e a base para as soluções específicas do setor da Rockwell Automation. Aproveitando um poderoso mecanismo de modelagem em seu principal, O FactoryTalk Analytics PavilionX inclui módulos para controlar, analisar, monitorar, visualizar, armazenar e integrar, que são combinados em aplicações de alto valor.

caminhão basculante com rochas na estrada da pedreira

Uma das primeiras etapas para implementar a solução da Rockwell Automation no local foi configurar um sistema para coletar dados operacionais em tempo real. A Rockwell Automation iniciou um estudo de processo, analisando os dados da empresa e definindo as variáveis para o projeto da matriz do controlador. Simultaneamente, os engenheiros da Rockwell Automation, como parte da metodologia de engajamento do cliente ValueFirst® da Rockwell Automation, forneceram uma análise abrangente de benefícios com metas e objetivos para apoiar a estratégia de negócios da empresa. 

Munidos dos dados necessários, os engenheiros da Rockwell Automation criaram modelos de processo e projetaram uma aplicação de controle para atender aos requisitos exclusivos do local. A equipe realizou testes para determinar os efeitos das mudanças nas variáveis de controle no sistema. Uma vez concluído, a equipe implementou a aplicação de controle de secador baseada no FactoryTalk Analytics PavilionX. Os usuários acessam a solução por meio da interface intuitiva e baseada em navegador do FactoryTalk Analytics PavilionX, que permite acesso seguro a qualquer momento, com base em funções, para operadores, engenheiros de controle de processo e gestão da fábrica. 

Resultados: uma operação mais suave e eficaz 

Com a solução instalada e comissionada em apenas 3 meses, a empresa percebeu um aumento de produção de mais de 10 %. O projeto superou as metas de investimento comercial originais, proporcionando um retorno dentro das metas estabelecidas. Como resultado, a empresa conseguiu satisfazer melhor as crescentes necessidades de seus clientes, aumentando a eficiência geral. 

Key Benefits
Aumento de 12% na produção
Redução de 6% no uso de gás natural/tonelada
Diminuição de 50% na variabilidade do processo

Além disso, a interface baseada em navegador do FactoryTalk Analytics permitiu visibilidade em toda a empresa no desempenho da fábrica.

O sucesso imediato do projeto levou a empresa a expandir a implantação da aplicação de controle de secador do FactoryTalk Analytics PavilionX para dois secadores adjacentes. A empresa está explorando ativamente oportunidades para MPC adicional da Rockwell Automation em suas outras operações de moagem, secagem e calcinação na América do Norte e na Europa.

Figura 1: Variabilidade do processo no secador antes da solução; Figura 2: Variabilidade do processo no secador após a solução. Observe os gráficos operacionais mais suaves

Figure 1 on left: Process Variability in Dryer Before Solution

Figure 2 on right: Process Variability in Dryer After Solution. Notice the smoother operational graphs

Publicado 24 de junho de 2021

Topics: Transformação digital FactoryTalk Analytics FactoryTalk Pavillion
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left O ingrediente certo para um processo competitivo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.