Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

O novo motor por trás das linhas de powertrain de EV ágeis

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O novo motor por trás das linhas de powertrain de EV ágeis hero image

Publicado 28 de fevereiro de 2020

Como será o mercado automotivo daqui a 10 anos e como me preparar para isso? Essa é a principal pergunta na mente do pessoal da fábrica de powertrain que encontro em meu trabalho como consultor do setor.

Não é uma pergunta fácil de responder, pois estamos no meio de um momento verdadeiramente revolucionário na indústria automotiva. Para atender aos mandatos regionais de emissões e às próximas proibições de automóveis movidos a gasolina e diesel, os fabricantes estão aumentando seu foco nos veículos elétricos (EVs).

Montadoras experientes estão começando a abandonar o desenvolvimento de motores de combustão a gás por completo. As startups de VEs estão disputando sua fatia do mercado. E todos os participantes estão focados em otimizar os powertrains e os sistemas de transmissão de VEs para um futuro caracterizado por veículos autônomos e conectados, por um lado – e veículos mais personalizados, por outro.

Parafraseando um ditado popular, a única constante no “novo” negócio de powertrain é a mudança.

E os vencedores do setor nos próximos anos serão aqueles que podem transformar rapidamente as linhas de produção e os processos para aproveitar a nova tecnologia e expandir rapidamente para atender à demanda do mercado.

Obstáculos para a agilidade na fabricação de powertrains de VEs

As plataformas de projeto auxiliado por computador (CAD), gestão do ciclo de vida do produto (PLM) e automação percorreram um longo caminho na simplificação do planejamento e do projeto de fabricação. Combinados com dispositivos inteligentes, sensores, sistema de execução de manufatura e análise de Internet das coisas industrial, esses sistemas fornecem informação contextualizada para otimizar as operações e ajudar a orientar a melhoria contínua.

Mas muitos sistemas existentes falham de uma maneira significativa. Eles não podem testar e avaliar o impacto das escolhas de design de produto ou configuração de linha antes que elas estejam em vigor.

Em outras palavras, o que realmente acontece se você adicionar essa nova estação ou processo à sua linha de powertrain de VEs – ou acelerar uma linha originalmente configurada para executar 30 trabalhos por hora para uma que execute 45? Quais escolhas melhorarão o desempenho geral? Qual é o melhor método para reequilibrar sua linha?

Ser capaz de resolver rapidamente problemas logísticos, de qualidade e/ou de pessoal durante a produção ou durante o processo de projeto antes que investimentos de capital significativos sejam feitos é fundamental para a agilidade e o sucesso da fabricação.

Como os gêmeos digitais mudam a equação do ciclo de vida

Com o avanço do software de gêmeo digital dinâmico, os produtores de powertrain herdado e de novo powertrain de VE estão recorrendo ao mundo virtual em busca de respostas e de uma melhor forma de gerenciar o ciclo de vida da fabricação.

Um gêmeo digital é um modelo digital do sistema de fabricação físico criado conectando-se diretamente aos sistemas CAD e gestão do ciclo de vida do produto – além da lógica operacional do sistema. O resultado é uma representação virtual e precisa da linha de produção que utiliza um sistema de controle real.

Com um gêmeo digital, é possível prototipar o projeto de uma linha de powertrain ou de transmissão no mundo virtual – e testar, depurar e verificar o desempenho antes de construí-la ou comissioná-la.

Em seguida, emule a linha ao longo do ciclo de vida do sistema para modelar o desempenho e testar novos produtos e configurações. Lembre-se de que os gêmeos digitais aproveitam os dados de uso capturados por sensores e automação no mundo físico para fornecer uma visão holística que esclarece a operação atual e possíveis gargalos.

Menor risco de implementações de novas tecnologias com melhor tomada de decisões

Simplificando, os gêmeos digitais dinâmicos ajudam a reduzir os riscos associados à inovação, demonstrando claramente o impacto das escolhas de projeto de sistema.

Os gêmeos digitais permitem que os produtores de módulo/pacote de bateria e transmissão de VE abordem o ciclo de vida da fabricação de uma nova maneira – e criem um ambiente verdadeiramente ágil que acompanhe o ritmo da tecnologia e dos desenvolvimentos do mercado.

Saiba mais sobre como as soluções de gêmeo digital dinâmico da Rockwell Automation podem ajudar você a desbloquear um processo de fabricação mais ágil.

E descubra outras maneiras pelas quais estamos ajudando os fabricantes de VE a vencer a corrida para o mercado.

Topics: Automotivo e pneus

Bill Sarver
Bill Sarver
Senior Consultant, Global Automotive Industry, Rockwell Automation
Experienced Automotive Executive with a demonstrated history of successfully setting strategies, leading change through collaborative disruptive thinking, guiding customers with the development and advancement of their Manufacturing and Engineering Operations, Processes, Systems, and Standards.
Conectar:
EmailEmail
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
The Automotive Revolution is Here. Are Your Operations Ready?
The Automotive Revolution is Here. Are Your Operations Ready?
visão geral
visão geral
The Automotive Revolution is Here. Are Your Operations Ready?
Electric car manufacturers that want to stay competitive must commit to data-driven manufacturing in a highly flexible and connected environment.
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Presentation
Presentation
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Digital twin technologies are transforming the industrial space, elevating how we interact with our environments and offering great potential for the future workforce.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left O novo motor por trás das linhas de powertrain de EV ágeis
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.