Há mais de um século, a Rockwell Automation tem ajudado a avançar na forma como o mundo constrói, move e protege o que mais importa. Esse legado reflete uma progressão constante desde os primeiros controles até os CLPs e operações conectadas que ajudam a indústria a operar com precisão e confiança.
A próxima onda de progresso é garantir operações digitais. Conectar ambientes industriais libera novos insights e eficiências, mas também introduz maior risco. Muitos sistemas de tecnologia operacional (TO) estão envelhecendo, fragmentados e não foram originalmente projetados com a cibersegurança em mente. As ferramentas e estratégias tradicionais de TI não são suficientes para proteger esses ambientes sem interromper a disponibilidade.
Ao mesmo tempo, Estados-nação, cibercriminosos, hacktivistas e exploits orientados por IA se tornam mais sofisticados em seus ataques cibernéticos, e os sistemas industriais que mantêm as empresas em funcionamento se tornam seu principal alvo. Para se manter à frente das ameaças em evolução, as organizações precisam de estratégias de segurança eficazes e tecnologia desenvolvida para as realidades da TO.
Apresentando o SecureOT
Suíte de soluções SecureOT™foi criada para atender às crescentes demandas do setor por operações resilientes em todas as etapas do ciclo de vida da cibersegurança industrial. O SecureOT combina a Plataforma SecureOT (anteriormente conhecida como Centro de segurança Verve) com serviços de segurança profissionais e gerenciados, aproveitando uma abordagem neutra em relação a fornecedores, específica para TO e globalmente expansível.
O SecureOT adota uma abordagem unificada para ajudar as organizações a amadurecer e expandir seus programas de cibersegurança, adaptar-se às realidades operacionais e navegar pelas pressões regulatórias. Ele conecta décadas de experiência em TO da Rockwell Automation com proteção específica de TO e estruturas modernas de cibersegurança para ajudar a proteger os sistemas que alimentam a vida cotidiana.
Como o SecureOT agrega valor às organizações industriais
Desenvolvido para a complexidade dos ambientes de TO e respaldado por mais de 100 anos de experiência industrial, o SecureOT oferece visibilidade em tempo real, controle e confiança para ajudar a proteger as operações de ponta a ponta. Ele atende as organizações onde elas estão em sua jornada de cibersegurança, fornecendo proteção abrangente em todo o cenário de risco para que a produção e a modernização possam avançar juntas.
O SecureOT lida com diversos sistemas de TO antigos com uma abordagem neutra em relação ao fornecedor que se integra perfeitamente às arquiteturas existentes. Essa flexibilidade oferece uma visão abrangente de riscos, maximizando os investimentos existentes. E com a descoberta profunda de ativos e análise contextual no núcleo da Plataforma SecureOT, as equipes de segurança podem identificar e priorizar rapidamente os riscos de TO de sistemas legados e modernos. Isso permite uma reparação rápida e integrada, reduzindo o tempo para melhorar a postura de segurança e ajudando as organizações a manter a continuidade operacional.
Recursos do SecureOT: construído sobre o legado, projetado para o que vem a seguir
A Rockwell Automation ajuda fabricantes e proteção da infraestrutura crítica a aproveitar a inovação com nossa profunda compreensão de TO, compromisso com a criação do futuro de operações digitais seguras e um conjunto abrangente de recursos em todo o cenário de risco.
Consultoria estratégica
O SecureOT reúne as equipes de TI e TO em uma única estratégia construída com base em estruturas reconhecidas globalmente, como a Estrutura de Cibersegurança NIST (NIST CF), NIS2 e IEC 62443. Alinhar-se a esses padrões não apenas fortalece a postura de segurança, mas também ajuda a construir o caso de negócios para a cibersegurança industrial, impulsionando a ação por meio de avaliações, quantificação do retorno do investimento e conformidade com a regulamentação. Essa abordagem abrangente estabelece a base para um roteiro claro e personalizado que prioriza a redução de risco e minimiza o impacto de possíveis ameaças futuras.
Comunicação em redes e infraestrutura industrial
Com o SecureOT, a Rockwell Automation evoluiu para lidar com a crescente complexidade e as demandas de segurança, aproveitando a profunda experiência em comunicação em redes industriais para projetar, implementar e gerenciar infraestrutura de rede crítica para empresas industriais. Com base em nossa liderança, o SecureOT projeta arquiteturas seguras com base nos princípios da Converged Plantwide Ethernet (CPwE), incorporando soluções para segmentação, virtualização e acesso remoto seguro para permitir alta disponibilidade, expansibilidade e eficiência de custos. O que antes exigia esforços internos agora é simplificado em uma solução unificada e totalmente gerenciada com suporte remoto 24x7x365, monitoração proativa e gestão completa do ciclo de vida. Isso ajuda as empresas a transformar sistemas fragmentados e vulneráveis em redes resilientes e expansíveis, para que possam se concentrar na produção enquanto ajudam a salvaguardar suas operações.
Inventário de ativos e gestão do ciclo de vida
Desde os primeiros sistemas de controle até as fábricas inteligentes de hoje, permanecemos firmes em nosso compromisso de entender e otimizar as operações industriais. A Plataforma SecureOT estende esse legado ao fornecer visibilidade total em ativos de TO, independentemente do fabricante, ao mesmo tempo em que fornece insights de risco ricos em contexto para uma visão holística do cenário de risco. Indo além da descoberta básica de ativos, a plataforma consolida milhares de pontos de dados em uma única visão unificada, estabelecendo uma base unificada e orientada por dados para a gestão proativa de risco. Essa profundidade de insights simplifica as operações de segurança, fortalece a resiliência e permite que as organizações gerenciem ativos ao longo de seus ciclos de vida.
Gestão de risco e vulnerabilidade
Por décadas, ajudamos os fabricantes a navegar pelo risco operacional e aumentar a disponibilidade. A Plataforma SecureOT se baseia nessa experiência aplicando uma classificação de risco multidimensional para entender melhor como o risco do ambiente de TO pode afetar as operações. A Plataforma SecureOT permite resposta integrada de reparação como configuração, patch e gestão de exposição. A eficiência é aumentada quando todo o processo é gerenciado a partir de uma única plataforma projetada para ambientes de TO e resulta em uma maior maturidade de segurança sem desacelerar a produção.
Detecção e resposta gerenciadas
À medida que a proteção das operações digitais se torna cada vez mais complexa, o SecureOT continua comprometido em fornecer os dados e o suporte necessários para manter os sistemas industriais funcionando sem problemas. Nossos serviços gerenciados de detecção e resposta (MDR) fornecem monitoração contínua 24x7x365 e relatório de análise avançado criado especificamente para ambientes de TO, formando uma ponte entre percepção operacional e cibersegurança para reduzir a fadiga de alertas e acelerar a reparação. Por meio de nosso Centro de Operações de Segurança (SOC) e Centro de Operações de Rede (NOC) dedicados à TO, profissionais experientes em cibersegurança de TO atuam como uma extensão de sua equipe de operações, minimizando interrupção, promovendo eficiências de custo e preenchendo lacunas críticas de habilidades. Ao se integrar perfeitamente às arquiteturas existentes, o serviço de Monitoração e resposta de segurança do SecureOT compila dados de várias fontes para ajudar a identificar e priorizar riscos antes que eles afetem a produção. Essa abordagem proativa permite que as organizações fiquem à frente das ameaças, mantenham a disponibilidade e fortaleçam sua postura de segurança sem sobrecarregar os recursos internos.
Resposta a incidentes e recuperação
À medida que o volume e a sofisticação das ameaças cibernéticas continuam a evoluir, as empresas industriais precisam estar preparadas para restaurar as operações de forma rápida e segura após um ataque cibernético ou interrupção. Quando ocorre um incidente, a principal prioridade é a contenção rápida, erradicação e restauração do sistema para minimizar o tempo de parada não programada e os danos. O SecureOT permite isso por meio de análise forense abrangente, investigação da causa raiz e planejamento de resiliência – restaurando a confiança nas operações e permitindo o progresso contínuo. Com suporte presencial e remoto 24x7x365, essas soluções permitem que a produção seja retomada de forma eficiente, enquanto investigações detalhadas pós-incidente informam estratégias para fortalecer a resiliência cibernética futura.
Construído para o progresso: como o SecureOT evolui
De controles eletromecânicos a operações autônomas, a Rockwell Automation evolui continuamente para apoiar os desafios e demandas do setor. O SecureOT é construído a partir desse mesmo princípio. Ele integra pessoas, processos e tecnologia em um programa de segurança dinâmico para resiliência de ponta a ponta.
O SecureOT representa um compromisso de longo prazo com a melhoria contínua, colaboração e inovação centrada no cliente, servindo de base para novas capacidades e parcerias.
Quando a segurança evolui, a possibilidade também evolui. O SecureOT é o próximo capítulo no legado da Rockwell Automation para unir a inovação industrial com a resiliência da cibersegurança.