Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Seis estratégias de comunicação resiliente para abraçar a inovação

Prepare as comunicações industriais para antecipar mudanças, adaptar-se e inovar ainda mais sem comprometer a estabilidade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
mão tocando um botão eletrônico no qual se lê “indústria inteligente” e o botão pulsador está conectado a outros logotipos de tecnologia

O objetivo de uma estratégia de comunicação industrial resiliente é manter, resistir e recuperar rapidamente a conectividade durante interrupções, como falhas técnicas e ataques cibernéticos. E tem mais.

As comunicações industriais resilientes são fundamentais para a produção ininterrupta, oferecendo suporte a operações seguras, expansíveis e sempre disponíveis à medida que a inovação digital acelera. Alinhada à posição do Fórum Econômico Mundial de que a resiliência e a inovação são objetivos complementares (não conflitantes), a Rockwell Automation identifica seis estratégias orientadas por engenharia que viabilizam as comunicações industriais de próxima geração:

  1. Comunicações seguras incorporadas
  2. Protocolos de comunicação padronizados para troca de dados mais confiável
  3. Interoperabilidade que preserva o investimento
  4. Infraestrutura de rede tolerante a falhas para desempenho contínuo
  5. Comunicações expansíveis de dispositivos inteligentes
  6. Comunicações para insights operacionais

Juntas, essas táticas ajudam os fabricantes a adotar novos recursos digitais, como operações remotas, análises e IA, preservando a estabilidade operacional, o determinismo e a confiança que os ambientes industriais exigem.

A inovação não compromete a resiliência

Os fabricantes globais estão sob pressão constante para inovar, mantendo as operações estáveis e previsíveis. À medida que a mudança acelera, sistemas de comunicação resilientes se tornam essenciais para a visibilidade, coordenação e integração em todo o ambiente industrial. As comunicações industriais devem ser continuamente confiáveis e estáveis, permitindo que novos recursos sejam implantados sem interferir no que já funciona. Essa realidade é respaldada por discussões globais sobre risco da indústria.

Confira seis estratégias da Rockwell Automation para construir sistemas de comunicação industrial resilientes que estão prontos para os próximos desafios.

1. Comunicações seguras incorporadas

Comunicações seguras usam padrões IETF amplamente aceitos para autenticar endpoints e ajudar a proteger a confidencialidade e a integridade dos dados. Por exemplo, o CIP Security fornece essa proteção para comunicações de camada de controle, auxiliando a reduzir o risco de adulteração ou interceptação para operações críticas. As soluções habilitadas da Rockwell Automation são projetadas para ajudar na defesa contra ameaças baseadas em rede sem a complexidade de configurações de tunneling ou dual-stack. Essas tecnologias são fundamentais para as soluções incorporadas de controle e diagnóstico da Rockwell Automation, permitindo a inovação por meio de conectividade confiável desde o projeto, não como um add-on.

2. Protocolos padronizados para troca de dados confiável

A Rockwell Automation conta com protocolos de comunicação amplamente adotados, como EtherNet/IP e OPC UA, entre outros, como MQTT e HTTPS, para permitir a troca de dados entre sistemas de controle, segurança, movimento e informações. Esses padrões impulsionam a confiabilidade e apoiam operações expansíveis e prontas para o futuro. Protocolos bem estabelecidos e padronizados construídos sobre camadas de transporte Ethernet TCP e IP padrão criam uma base digital unificada que permite aos designers evoluir, adaptar e inovar em um mundo cada vez mais conectado. Além disso, eles são complementados por um rico ecossistema de conteúdo reutilizável, incluindo perfis de dispositivos predefinidos, modelos de informações, bibliotecas e modelos de integração que aceleram o desenvolvimento e simplificam a integração do sistema.

3. Interoperabilidade que preserva os investimentos

A tecnologia de comunicação resiliente deve integrar ativos em obsolescência e modernos para atender às necessidades das operações. A Rockwell Automation usa tecnologia que viabiliza a comunicação transparente entre dispositivos e redes roteáveis com bases bem estabelecidas, preservando os investimentos que já foram feitos e respaldando iniciativas de modernização.

Ao habilitar a comunicação entre diferentes gerações de tecnologia, ajudamos os fabricantes a reduzir o tempo de parada não programada, simplificar as atualizações e construir sistemas prontos para o futuro que evoluem com as necessidades operacionais.

4. Infraestrutura de rede tolerante a falhas para desempenho contínuo

O portfólio de rede industrial da Rockwell Automation, incluindo switches gerenciáveis Stratix®, permite o projeto de arquiteturas Ethernet segmentadas e expansíveis que isolam falhas e mantêm o desempenho sob estresse. As soluções oferecem alta disponibilidade e recuperação rápida para ajudar a atender às demandas de operações contínuas.

5. Comunicações expansíveis de dispositivos inteligentes

A Rockwell Automation viabiliza comunicações expansíveis de dispositivos inteligentes em uma ampla gama de necessidades de desempenho, incluindo componentes simples em painel, como botões e sobrecargas, além de largura de banda e ativos sensíveis à latência, como robôs e servo-sistemas coordenados.

Por exemplo, a solução de  EtherNet/IP em painel simplifica a conectividade para dispositivos de entrada de alta densidade, reduzindo o esforço de instalação e melhorando a visibilidade no próprio painel para as equipes de manutenção. A mesma arquitetura EtherNet/IP se estende a dispositivos inteligentes de alto desempenho com necessidades como coordenação de movimento e segurança. Em conjunto com os controladores ControlLogix® 5590, essa abordagem de comunicação unificada permite controle multidisciplinar de alta velocidade em aplicações discretas, de processo, de movimento e de robótica, permitindo que os fabricantes expandam as operações e mantenham o desempenho enquanto aceleram a inovação.

6. Comunicações para insights operacionais

A conectividade fornece informações. O OPC UA fornece acesso estruturado a dados, enquanto o FactoryTalk® Optix™ acelera o desenvolvimento de aplicações na borda dos ativos de controle, fornecendo insights contextualizados e oportunos para o dispositivo de sua escolha.

A prontidão para o futuro começa com bases de comunicação industrial resilientes

Não importa se você está modernizando sistemas em obsolescência ou desenvolvendo aplicações do zero: a Rockwell Automation fornece tecnologia resiliente pronta para os desafios de amanhã. Explore estes dispositivos tecnológicos para a comunicação resiliente:

  • ControlLogix 5590 – Controlador lógico programável de alto desempenho com recursos de segurança incorporados
  • EtherNet/IP no painel – conectividade simplificada de dispositivos inteligentes em painel
  • Switches Ethernet gerenciáveis Stratix® – Rede industrial tolerante a falhas
  • FactoryTalk Optix – Visualização da borda ao dispositivo

Publicado 26 de fevereiro de 2026

Topics: Acelere a transformação digital Drive Sustainability Empower People A cibersegurança Networks & Infrastructure Controle e automação industrial Transformação digital Sustentabilidade Controle de movimento Controle do motor Produtos de controle industrial Controladores programáveis Sensores e chaves FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Líder de Plataforma Técnica, Rockwell Automation
Jessica Forguites é a Líder de Plataforma para comunicação em redes industriais na Rockwell Automation, com foco em conectividade Ethernet para dispositivos industriais e sistemas de controle. Ela traz 25 anos de experiência no setor, abrangendo integração de dispositivos, tecnologias de comunicação e liderança de produto.
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Seis estratégias de comunicação resiliente para abraçar a inovação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.