Loading
Interior de fábrica industrial com equipamentos, linha de transportador e ferramentas de aço, fundo industrial
Relatório

Resiliência operacional na era da conectividade

Veja por que a tecnologia de cibersegurança de TO sozinha pode não ser suficiente para construir operações resilientes.
Baixar o relatório

Visualize os insights

ícone de inteligência artificial
A conectividade está expandindo o risco operacional

A adoção de IA, a convergência de TI/TO e as operações cada vez mais conectadas criam novas oportunidades de eficiência, ao mesmo tempo em que introduzem mais complexidade, dependências e exposição potencial.

Gráfico de linhas de métricas
A confiança supera a prontidão

As organizações estão investindo em tecnologia de cibersegurança de TO e se sentem preparadas, mas os investimentos em tecnologia sozinhos não se traduzem em prontidão operacional.

bloqueio de blindagem
A resiliência requer melhoria contínua

Visibilidade, governança e priorização criam a base, mas as operações resilientes dependem da adaptação contínua dos programas de cibersegurança de TO à medida que as necessidades operacionais e os riscos evoluem.

Baixar o relatório

Construindo operações resilientes

Veja o que novas pesquisas revelam sobre a lacuna entre investimentos em tecnologia de cibersegurança, confiança e prontidão operacional

90%

das organizações industriais estão confiantes de que podem prevenir ou conter um incidente de cibersegurança

46%

experimentaram um incidente de cibersegurança no ano passado

62%

já investiram em uma plataforma de cibersegurança

Baixar o relatório

A segurança de TO resiliente requer mais do que ferramentas e soluções pontuais. Ela exige uma abordagem proativa e de ponta a ponta, alinhada a estruturas e padrões reconhecidos globalmente, como NIST, NIS2 e IEC 62443. Isso oferece às organizações um roteiro estruturado para aprimorar a maturidade da segurança, atendendo aos requisitos regulatórios.

Resiliência operacional na era da conectividade

Obtenha o relatório

Baixe o relatório e saiba como transformar o investimento em cibersegurança de TO em resiliência operacional

Baixar o relatório

Pronto para transformar seus investimentos em resiliência operacional?

Descubra o que é necessário para construir um programa de cibersegurança de TO proativo e baseado em riscos, projetado para operações resilientes.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Cibersegurança de TO industrial – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Resiliência operacional na era da conectividade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose