Loading

Aeroespacial e defesa automação e operações de produção

Atenda à demanda, contenha custos e mantenha a segurança com soluções digitais e software de manufatura aeroespacial
avião em um hangar

Produção aeroespacial mais inteligente e rápida com automação de aeronaves

De acordo com um estudo recente da Oliver Wyman, a frota de aviação comercial mundial expandirá 33% para mais de 36000 aeronaves até 2033. As próximas décadas verão avanços nas operações de produção aeroespacial que dobrarão a frota aérea comercial mundial. Também é previsto que a nova geração de espaçonaves sendo projetada e construída pela SpaceX e Blue Origin será ainda mais rápida e transportará mais cargas úteis com sistemas de lançamento reutilizáveis.

Para ter sucesso na indústria aeroespacial e de defesa no futuro próximo, será necessário focar em acompanhar a demanda e manter a segurança e a proteção de suas operações.

Isso exigirá uma estratégia altamente eficiente e digital que abra novas possibilidades na produção aeroespacial. Uma que:

Empregue soluções de cibersegurança resilientes e dinâmicas para ajudar a proteger pessoas, produtividade e propriedade intelectual.

Use dados e tecnologias digitais para conectar ativos de equipamentos críticos no chão de fábrica para monitorar a saúde, produtividade e conformidade em tempo real.

Aproveite tecnologias de segurança modernas para minimizar os riscos aos trabalhadores e aumentar sua produtividade, como monitoração aprimorada de equipamentos em tempo real, maior consciência situacional dos trabalhadores por meio de tecnologia vestível ou sensores e telas de IoT para ações de manutenção preditiva/preventiva.

Seja você um fabricante ou fornecedor aeroespacial, nossas soluções e serviços de automação e digitais para aeroespacial e defesa podem ajudar você a alcançar uma produção mais inteligente, eficiente e conectada com mais segurança.


Um passo mais perto da Fábrica Aeroespacial Digital do Futuro

Tecnologias digitais

As soluções digitais podem simplificar e acelerar como o seu pessoal de produção trabalha.

Os operadores acessam análise em tempo real para implantar ativos de forma mais eficiente, identificar problemas de qualidade mais rapidamente e até prever falhas futuras. Com um gêmeo digital do seu produto, sistema ou processo, engenheiros podem simular mudanças na produção antes de implementá-las. Além disso, técnicos podem identificar rapidamente necessidades de manutenção de ativos e receber orientação virtual por meio de instruções de trabalho digitais sobre o processo correto e seguro de reparo necessário.

Saiba mais

Automação e controle

Ao integrar sistemas de controle e informação em uma infraestrutura em toda a instalação, podemos ajudar você a desenvolver uma estrutura universal para simplificar a instalação, a operação e a manutenção. Forneça dados acionáveis em tempo real para as pessoas quando, onde e como elas precisam. E melhore a eficiência geral do sistema, a manutenção e a flexibilidade.

Por meio das parcerias da Rockwell com empresas como a FANUC, um fabricante líder de CNCs e robôs, também oferecemos a você acesso a soluções de produção integradas que podem ajudar a simplificar a engenharia de sistemas e melhorar a produtividade.

Saiba mais

Cibersegurança

Ajudar a proteger sistemas e dados essenciais para a missão pode ser um desafio diante das ameaças cibernéticas em constante evolução.

Alinhadas às melhores práticas de segurança, nossas soluções de controle podem ajudar você a proteger melhor suas operações de fabricação aeroespacial. Projetamos nossas soluções conforme padrões globais de segurança e oferecemos recursos essenciais, como controle de acesso e detecção de falsificação. Além disso, nossos serviços de segurança podem ajudar você a monitorar, detectar, responder e se recuperar de ameaças.

Saiba mais

Segurança

A tecnologia de segurança da Rockwell Automation pode ajudar a manter os trabalhadores seguros e melhorar a produtividade.

Obtenha visibilidade do tempo de parada relacionado à segurança para acelerar o processo de coleta de dados e aprimorar a segurança com recursos como acesso remoto. Você também pode integrar o controle de movimento e a segurança em uma rede para desbloquear recursos como a monitoração de velocidade segura, permitindo que os operadores realizem tarefas específicas com segurança sem parar completamente uma máquina.

Saiba mais

Rastreabilidade

Manter um registro do que é adicionado às suas montagens finais ajuda você a acompanhar os Alertas de Aeronavegabilidade (AD), Notificações de Peças Não Aprovadas (UPN) e outros problemas. Nosso software de produção pode rastrear peças e materiais para trás e para frente para identificar e resolver problemas de qualidade prontamente e limitar o escopo de possíveis recalls.

Perdendo o controle das peças e materiais que estão sendo enviados para o chão de fábrica? Aproveite as etiquetas de identificação de frequência de rádio dinâmicas e estáticas com um sistema integrado de scanner e exibição que rastreia e acompanha as peças em toda a sua instalação.

Saiba mais

Fábrica inteligente conectada aeroespacial

Muitos fabricantes aeroespaciais estão sobrecarregados com fontes de dados isoladas e processos e máquinas desatualizados. As unidades de negócios realizam piloto após piloto sem uma compreensão clara dos resultados desejados.

A Rockwell Automation é especializada em fornecer soluções e serviços de fabricação aeroespacial unificados que aceleram o tempo de lançamento no mercado, reduzem o desperdício e o risco, mas também permitem que você dimensione e se adapte à medida que sua linha de produtos evolui. Nossa experiência em consultoria de fabricação aeroespacial e suíte de tecnologia integrada ajudam a desbloquear oportunidades únicas, monetizar seus investimentos atuais e atender às necessidades atuais enquanto constrói para o futuro.

Oferecemos suporte a você em sua jornada de transformação com tecnologia de modularidade e interoperabilidade que protegerá suas operações para o futuro.

Saiba mais

Fabricação aeroespacial: o que você precisa saber

O que é a fabricação aeroespacial?

A fabricação aeroespacial é o processo de projetar, desenvolver e produzir aeronaves e espaçonaves comerciais e militares, além dos muitos componentes e sistemas que as compõem.

 

A indústria de fabricação aeroespacial é responsável por projetar e criar aeronaves que atendem a uma ampla variedade de usos essenciais, desde aviões particulares até ônibus espaciais. Por isso, os processos da indústria de fabricação aeroespacial priorizam a segurança e a proteção para garantir a máxima confiabilidade de seus produtos.

 

O processo de fabricação aeroespacial emprega uma combinação de habilidades altamente especializadas, incluindo experiência tecnológica avançada, engenharia e fabricação de precisão. Em última análise, os fabricantes aeroespaciais são responsáveis por pesquisar, desenvolver, projetar, engenheirar, prototipar, testar e produzir aeronaves e espaçonaves.

Desafios na fabricação aeroespacial

Dada a natureza altamente especializada da fabricação aeroespacial, os fabricantes enfrentam uma ampla gama de problemas que podem impedir que eles atinjam as previsões de produção, garantindo a segurança e a proteção. Os desafios comuns incluem:

Requisitos regulatórios – Os fabricantes aeroespaciais navegam por um cenário regulatório complexo para entregar produtos que atendam a padrões rigorosos de segurança e desempenho.

Gestão da cadeia de fornecimento – As empresas de fabricação aeroespacial geralmente trabalham com muitos fornecedores diferentes. A gestão cuidadosa da cadeia de fornecimento é imperativa para adquirir os materiais e componentes necessários.

Padrões de controle de qualidade e confiabilidade – Garantir a segurança dos operadores de aeronaves, passageiros e tripulações é fundamental na fabricação aeroespacial. Seguir padrões rigorosos de controle de qualidade e métodos de teste garante que os produtos fabricados sejam da mais alta qualidade.

Gestão de custos – A fabricação aeroespacial é um setor de custos intensivos. As empresas precisam encontrar maneiras de aprimorar seus processos sem nunca sacrificar a segurança, a qualidade e a confiabilidade de seus produtos. Em vez disso, a adoção de tecnologias avançadas, como automação de aeronaves, pode ajudar a gerenciar os custos de produção.

Baixo volume, alta configuração e complexidade – Esta é uma nuance real para os fabricantes aeroespaciais em comparação com outros setores. A mistura de baixo volume e alta complexidade nas configurações de produtos desafia não apenas as operações de produção aeroespacial, mas também sua cadeia de fornecimento.

Muitas empresas de fabricação aeroespacial estão adotando soluções digitais inteligentes, como tecnologia de automação aeroespacial, para ajudar a superar esses desafios.

O que é automação aeroespacial?

A automação aeroespacial é o uso de tecnologia de fabricação avançada para aprimorar processos como solda, manuseio de materiais e ligação. Os fabricantes aeroespaciais podem incorporar a automação em uma ampla gama de processos para aumentar a eficiência e a segurança.

A automação aeroespacial também significa que suas operações estão conectadas e inteligentes como uma empresa digital em desenvolvimento. Os sistemas, processos e pessoas não trabalham isolados e estão todos conectados e integrados por meio de ferramentas e soluções digitais. Isso pode incluir o uso de robótica, IA, aprendizado de máquina, transporte ou veículos guiados automatizados nos processos de fabricação aeroespacial.

A Rockwell também vê um caminho da operação de produção altamente automatizada para um estado semiautônomo/autônomo. Para saber mais sobre isso, entre em contato com seu executivo de vendas local da Rockwell.

Visão para a empresa autônoma

Benefícios da automação aeroespacial

Os fabricantes aeroespaciais que recorrem à automação geralmente se beneficiam da simplificação de seus processos, o que pode resultar em:

  • Custos reduzidos
  • Qualidade dos produtos aprimorada
  • Cenário regulatório simplificado
  • Maior eficiência na produção

Automação na indústria aeroespacial: tecnologia e experiência se unem

Expandir, atualizar ou reformar digitalmente suas operações de fabricação aeroespacial exige mais do que tecnologia. É necessário um parceiro que compreenda as demandas e desafios únicos da produção aeroespacial.

A Rockwell Automation combina experiência técnica e experiência na área com décadas de experiência para ajudar fabricantes e fornecedores aeroespaciais a melhorar a produtividade, reduzir o desperdício de materiais e acelerar a chegada dos produtos ao mercado.

Saiba como ajudamos empresas como a sua a superar os desafios da produção aeroespacial e obter uma vantagem competitiva.

Warner Robins Air Logistics Complex melhora a confiabilidade com sistema de lote

Um depósito de manutenção de aeronaves tinha um sistema proprietário não confiável que causava danos dispendiosos a peças críticas.

Leia o estudo de caso

Caldeiras industriais da Lockheed Martin Aeronautics

Na instalação da Lockheed Martin em Fort Worth, Texas, três grandes caldeiras industriais em sua Central Boiler Plant foram recentemente atualizadas para emitir concentrações extremamente baixas de NOX empregando tecnologias de queimador "Ultra-Low NOX".

Leia o estudo de caso

Realidade aumentada baseada em serviços para a indústria aeroespacial

Aproveite Rockwell Automation e PTC para alcançar um novo nível de serviço e manutenção.

Assista ao vídeo
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Automação aeroespacial e de defesa – Software de fabricação de aeronaves
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.