Buscar
Detalhes de módulos PointMax I/O
Calibração do módulo (interativa)
Você pode usar a visualização Calibração em Propriedades do módulo para calibrar interativamente o módulo por canal ou em grupo.
Detalhes do 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT
Estado do controlador durante a calibração
A calibração afeta a qualidade dos dados
Especificações de instrumentação de calibração
Procedimento de calibração
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor,
envie seu comentário aqui
.
Normal