Definição do dispositivo

Esta seção apresenta definições para configurações específicas escolhidas na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
Para alterar a definição de um dispositivo, selecione Definição do dispositivo na visualização Visão geral.

Visualização Definição do dispositivo – Visão geral

Use a visualização Visão geral na caixa de diálogo Definição do dispositivo para definir um dispositivo ou alterar a definição do dispositivo.
Exemplo de Visualização Definição do dispositivo – Visão geral
A Visão geral inclui estes parâmetros:
Parâmetros da visão geral
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o código de catálogo do dispositivo.
Específico do dispositivo
Nome
Insira um nome do dispositivo em conformidade com a IEC 61131.
Se um caractere inválido for inserido neste campo, ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignora o caractere.
Todos os valores válidos
Descrição
Insira a descrição do dispositivo.
Todos os valores válidos
Slot
Especifique o número do slot em que o dispositivo reside. Dependendo da plataforma, somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos.
Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível.
Quando o controlador é alterado para um que seja compatível com uma contagem máxima de E/S menor, o valor do slot atual pode não ser mais válido.
1 a 32
Série
Especifica a série do dispositivo.
Específico do dispositivo
Revisão
Especifica as revisões principais e secundárias do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255.
Específico do dispositivo
Codificação eletrônica
Define a codificação eletrônica usada para o dispositivo. A codificação eletrônica compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se a codificação falhar, ocorre uma falha.
ATENÇÃO:
Tome cuidado ao usar a opção Desabilitar codificação. Se usada incorretamente, essa opção pode causar ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades, ou perda financeira. Recomendamos fortemente a não utilização da opção Desabilitar codificação. Ao usar a opção Desabilitar codificação, você precisará assumir total responsabilidade por entender se o módulo que está sendo usado pode satisfazer as especificações funcionais da aplicação.
Para obter informações detalhadas sobre codificação eletrônica, consulte Codificação Eletrônica na Técnica de aplicação de sistemas de controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001.
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar codificação
Conexão
Especifique o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador.
Na opção Somente escuta, o controlador e o dispositivo estabelecem comunicação sem que o controlador envie qualquer configuração ou dados de saída para o dispositivo. Uma conexão de dados de entrada completa é estabelecida, mas depende da conexão entre o controlador-proprietário e o dispositivo.
  • Dados
  • Dados em modo de escuta
  • Dados com eventos
  • Dados com eventos somente escuta
Tipo de encoder
Especifique o tipo de encoder em que o módulo opera.
  • HSC
  • SSI

Visualização Definição do dispositivo – Definir contador

Use a visualização Definir contador para definir os parâmetros do contador quando o Tipo de encoder estiver configurado como HSC.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Definir contador
Definir contador inclui estes parâmetros:
Definir contador – Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Modo
Define o modo em que o contador opera.
  • Direção externa / de contagem
  • Direção interna / de contagem
  • Pulsos para cima / para baixo
  • Quadratura X1
  • Quadratura X2
  • Quadratura X4
Inverter Entrada A
Determina se a entrada A deve ser invertida.
Este parâmetro está disponível somente quando o modo contador está configurado como Direção externa/de contagem, Direção interna/de contagem ou Pulsos para cima/para baixo.
  • Desmarcado – Não inverte a entrada.
  • Marcado – Inverte a entrada.
Inverter Entrada B
Determina se a entrada B deve ser invertida.
Este parâmetro está disponível somente quando o modo contador está configurado como Direção externa/de contagem, Direção interna/de contagem ou Pulsos para cima/para baixo.
  • Desmarcado – Não inverte a entrada.
  • Marcado – Inverte a entrada.
Inverter Entrada A, B
Determina se a entrada AB deve ser invertida.
Esse parâmetro está disponível somente quando o modo contador está configurado como Quadratura X1, Quadratura X2 ou Quadratura X4.
  • Desmarcado – Não inverte a entrada.
  • Marcado – Inverte a entrada.
Função de entrada Z
Define a função para a Entrada Z.
Cada função do contador (Restaurar, Armazenar, Carregar, Manter) pode ser acionada apenas por uma entrada.
Por exemplo, se você selecionar a função Z de entrada como “Restaurar, Manter”, as opções que contêm “Restaurar” e “Manter” não estarão disponíveis para seleção para a função Entrada00.
Se você selecionar qualquer opção para a função Entrada Z, a função Entrada00 é automaticamente definida como Não usado.
  • Não usado
  • Manter
  • Carregar
  • Carregar, Manter
  • Restaurar
  • Restaurar, Manter
  • Armazenar
  • Armazenar, Manter
  • Armazenar, Carregar
  • Armazenar, Carregar, Manter
  • Armazenar, Restaurar
  • Armazenar, Restaurar, Manter
Inverter Entrada Z
Determina se a entrada Z deve ser invertida.
  • Desmarcado – Uma borda ascendente na Entrada Z aciona as funções do contador.
  • Marcado – Uma borda descendente na Entrada Z aciona as funções do contador.
Função Entrada00
Define a função para a Entrada00.
Cada função do contador (Restaurar, Armazenar, Carregar, Manter) pode ser acionada apenas por uma entrada.
Por exemplo, se você selecionar a função Z de entrada como “Restaurar, Manter”, as opções que contêm “Restaurar” e “Manter” não estarão disponíveis para seleção para a função Entrada00.
Se você selecionar qualquer opção para a função Entrada Z, a função Entrada00 é automaticamente definida como Não usado.
  • Não usado
  • Manter
  • Carregar
  • Carregar, Manter
  • Restaurar
  • Restaurar, Manter
  • Armazenar
  • Armazenar, Manter
  • Armazenar, Carregar
  • Armazenar, Carregar, Manter
  • Armazenar, Restaurar
  • Armazenar, Restaurar, Manter
Inverter Entrada00
Determina se a Entrada00 deve ser invertida.
  • Desmarcado – Uma borda ascendente na Entrada00 aciona as funções do contador.
  • Marcado – Uma borda descendente na Entrada00 aciona as funções do contador.

Visualização Definição do dispositivo – Definir contador (Somente escuta)

Use Definir contador para definir os parâmetros do contador quando o tipo de encoder estiver configurado como HSC e a conexão estiver configurada como dados em modo Somente escuta.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Definir contador (Somente escuta)
Definir contador (Somente escuta) inclui estes parâmetros:
Definir contador (Somente escuta) - Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Entrada00 é usado para Restaurar, Armazenar, Carregar ou Manter
Determina se a Entrada00 deve ser usada para acionar funções do contador.
  • Desmarcado – Não use a Entrada00 para Restaurar, Armazenar, Carregar ou Manter
  • Marcado – Use Entrada00 para Restaurar, Armazenar, Carregar ou Manter

Visualização Definição do dispositivo – Definir SSI

Use a visualização Definir SSI para definir os parâmetros SSI quando o tipo de encoder estiver configurado como SSI.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Definir SSI
Definir SSI inclui estes parâmetros:
Definir SSI – Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Habilitar Armazenar via Entrada00
Define se a função Armazenar é acionada usando a Entrada00.
  • Desmarcado – A função Armazenar não é acionada usando a Entrada00.
  • Marcado – A função Armazenar é acionada usando Entrada00.
Inverter Entrada00
Define se a entrada indicada deve ser invertida.
  • Desmarcado – Uma borda ascendente na Entrada00 aciona a função Armazenar.
  • Marcado – Uma borda descendente na Entrada00 aciona a função Armazenar.

Visualização Definição do dispositivo – Definir SSI (Somente escuta)

Use a visualização Definir SSI para definir os parâmetros SSI quando o tipo de encoder estiver configurado como SSI e a conexão estiver configurada como dados em modo Somente escuta.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Definir SSI (Somente escuta)
Definir SSI (Somente escuta) inclui estes parâmetros:
Definir SSI (Somente escuta) - Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Habilitar Armazenar via Entrada00
Define se a função Armazenar é acionada usando a Entrada00.
  • Desmarcado – A função Armazenar não é acionada usando a Entrada00.
  • Marcado – A função Armazenar é acionada usando Entrada00.

Visualização Definição do dispositivo – Definir janelas

Use a visualização Definir janelas para definir os parâmetros das janelas.
Esta visualização não está disponível quando a conexão está configurada como dados em modo Somente escuta.
Exemplo de definição do dispositivo – Definir janelas
Definir janelas inclui estes parâmetros:
Definir janelas – Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Janela
A janela à qual esta configuração se aplica
0 a 3
Modo
Define o contador ou a variável SSI na qual a janela deve operar.
Opções para o modo HSC:
  • Contagem
  • Contagem em escala
  • Frequência
  • Frequência em escala
  • Frequência média
  • Frequência média em escala
  • Largura de pulso
  • Largura de pulso média
  • Aceleração
  • Aceleração média
  • Aceleração em escala
  • Aceleração média em escala
Opções para o modo SSI:
  • Dados

Visualização Definição do dispositivo – Atribuições de saída

Use a visualização Atribuições de saída para definir o modo de operação das saídas.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Atribuições de saída
Atribuições de saída inclui estes parâmetros:
Atribuições de saída – Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Saída
A saída à qual esta configuração se aplica.
0 a 1
Modo selecionado
Define o modo em que a saída opera.
  • Desabilitado
  • Controlado pela janela
  • Modulação de largura de pulso
  • Pulso disparado

Visualização Definição do dispositivo – Eventos

Use a visualização Eventos para definir os parâmetros de eventos.
Esta visualização não está disponível quando a conexão está configurada como dados ou dados em modo Somente escuta.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Eventos
Os eventos incluem estes parâmetros:
Eventos – Parâmetros
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Eventoxx – Dados definidos pelo usuário x
Associa instâncias de dados definidas pelo usuário a Eventos no módulo. Você pode escolher até três instâncias para cada evento.
Quando o tipo de encoder é configurado como HSC:
  • Nenhum dado adicional
  • Contagem armazenada
  • Contagem em escala
  • Contagem armazenada em escala
  • Frequência
  • Frequência média
  • Frequência armazenada
  • Frequência em escala
  • Frequência média em escala
  • Frequência armazenada em escala
  • Largura de pulso
  • Largura de pulso média
  • Largura de pulso armazenada
  • Aceleração
  • Aceleração média
  • Contagem
  • Contagem de revolução
  • Contagem de revolução armazenada
  • Aceleração armazenada
  • Aceleração em escala
  • Aceleração armazenada em escala
  • Aceleração média em escala
Quando o tipo de encoder é configurado como SSI:
  • Nenhum dado adicional
  • Dados
  • Dados armazenados
  • Dados brutos
  • Dados brutos armazenados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal