Visualização Visão geral

Use a Visão geral para visualizar a definição de um dispositivo, incluindo o tipo de dispositivo, a revisão, a codificação eletrônica, a conexão e outros valores específicos do dispositivo.
Exemplo de visualização Visão geral
A visualização Visão geral inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Série
Exibe a série do dispositivo.
Revisão
Exibe a versão do dispositivo.
Codificação eletrônica
Exibe a codificação eletrônica usada para o dispositivo. A codificação eletrônica compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se a codificação falhar, ocorre uma falha.
Opções disponíveis:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar codificação
ATENÇÃO:
Tome cuidado ao usar a opção Desabilitar codificação. Se usada incorretamente, essa opção pode causar ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades, ou perda financeira. Recomendamos fortemente a não utilização da opção Desabilitar codificação. Ao usar a opção Desabilitar codificação, você precisará assumir total responsabilidade por entender se o módulo que está sendo usado pode satisfazer as especificações funcionais da aplicação.
Para obter informações detalhadas sobre codificação eletrônica, consulte Codificação Eletrônica na Técnica de aplicação de sistemas de controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001 (Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique).
Conexão
Exibe o tipo de conexão e o formato da comunicação.
Tipo de encoder
Exibe se o tipo de encoder selecionado é HSC ou SSI.
Algumas opções de atribuição não estão disponíveis dependendo do tipo de encoder selecionado.
Atribuições de saída
Exibe o modo de operação atribuído a cada saída.
Definição do dispositivo
Abre a caixa de diálogo Definição do dispositivo para alterar a revisão, a codificação eletrônica, o modo do canal e outros valores específicos do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal