Exibir alarmes no fuso horário padrão

Exiba eventos de alarme no fuso horário UTC padrão configurando o objeto de grade em
Bibliotecas de modelos
.
  1. Selecione
    Ícone Bibliotecas de modelos
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Nas
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Widgets
    .
  3. Arraste a
    Grade de alarmes
    ou a
    Grade de histórico de alarmes
    de
    Widgets
    até o nó desejado na pasta
    UI
    .
  4. Em
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Fechar
    .
  5. Na
    Exibição de projeto
    , expanda a grade de alarmes e selecione
    AlarmsDataGrid
    .
  6. Em
    Propriedades
    , expanda
    Timestamp
    .
  7. Na propriedade
    Texto
    , clique com o botão direito do mouse no
    Vínculo dinâmico complexo
    e selecione
    Redefinir o valor
    .
  8. Selecione
    Ícone Alterar vínculo dinâmico
    Alterar vínculo dinâmico
    .
  9. Na janela Vínculos dinâmicos, configure:
    • Para
      Grade de alarmes
      : Expanda
      Aliases
      , selecione
      {Item}[…]
      AlarmCondition
      e selecione a variável
      Time
      .
    • Para
      Grade de histórico de alarmes
      : Expanda
      Aliases
      , selecione
      {Item}[…]
      PointedNode
      e selecione
      LocalTime
      . Depois de
      LocalTime
      , selecione
      Ícone Editar
      e digite
      Time
      .
  10. Escolha
    Selecionar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal