Personalizar unidades de medição padrão

Personalize as unidades de medição no nível do projeto para usar diferentes sistemas de medição para cada quantidade desejada.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó raiz do projeto.
  2. Em
    Propriedades
    , após
    Mapa dos sistemas de medição
    , selecione
    Ícone Editor
    Editar com o editor de sistema de medição
    .
  3. Na barra de título do
    MapaDosSistemasDeMedição
    que é aberta no centro da tela, selecione
    Ícone Adicionar em preto
    para adicionar uma nova linha à tabela de mapeamento.
  4. Na coluna
    De
    , selecione a quantidade de entrada que você quer ou o valor do sensor.
    As unidades de medição selecionadas serão convertidas para a quantidade equivalente das diferentes localidades nas três colunas restantes.
  5. Nas colunas
    Sistema Internacional de Unidades
    ,
    Sistema de Medição dos EUA
    e
    Unidades Imperiais Britânicas
    , selecione as unidades de medição de destino desejadas.
As unidades de medida são personalizadas para cada quantidade e localidade no projeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal