Sistemas de medição
Exiba dados no sistema de medição da localidade da sessão atual.
Visão geral
Sistemas de medição são estruturas para expressar grandezas físicas usando unidades padronizadas. Os sistemas de medição comuns incluem:
- Sistema Internacional de Medição
- Sistema de Medição dos EUA
- Unidades Imperiais Britânicas
Sistemas de medição baseados em localidade e sessão
Se o sistema de medição não for especificado para cada usuário ou cada sessão, a medição se baseia no país da localidade. Os objetos
Sessão
da interface do usuário e Usuário
associam o sistema de medição a um idioma. Por exemplo, it-US exibe o texto em italiano, mas os dados no sistema de medição dos EUA. É possível exibir os dados em unidades de medida que não são padrão para o sistema de medição ou criar unidades de medida personalizadas.Exibir unidades de medida
Use o editor
na propriedade
Mapa do sistema de medição
para exibir as unidades de medida dos diferentes sistemas de medição. Para abrir o editor, selecione a raiz do projeto e selecione 
Mapa dos sistemas de medição
.measurement system
locale
units of measure
Dê sua opinião