Configurar localidades de sessão e contingência
Defina a localidade da sessão e configure as localidades de fallback para o idioma e o sistema de medição do tempo de execução do projeto.
- NaExibição de projeto, selecione o nó do projeto.
- EmPropriedades, expandaLocalizaçãoe, em seguida, emLocalidades, insira uma ou mais localidades separadas por vírgulas. Por exemplo, it-IT, Fr-FR, en-US.DICA: OFactoryTalk Optix Studioadiciona uma coluna na tabelaEditor de traduçãodo objetoDicionárioDeLocalizaçãopara cada nova localidade.
- EmLocalidades de contingência de tradução, digite localidades adicionais, separadas por vírgulas, como it-IT, Fr-FR e en-US.
DICA:
Em tempo de execução, o
FactoryTalk Optix
usa a primeira localidade na propriedade Localidades
definida para o projeto ou a localidade definida para o usuário atual. Se a lista de localidades contiver uma localidade sem suporte ou não houver uma tradução do DicionárioDeLocalização
, o projeto usará a primeira localidade de contingência.session locale
fallback locale
localization
Dê sua opinião